TI 图像菜单

此子菜单位于更多模块项下方。

注: 创建使用此模块的新程序时,建议使用图像处理程序类型。这将确保导入所有相关模块。

项目

说明

from ti_image import *

从 ti_image 模块导入所有方法。

new_image(width,height,(r,g,b))

创建具有指定宽度和高度的新图像,以用于 Python 程序。

新图像的颜色由 (r,g,b) 值定义。

load_image("name")

加载由“name”指定的图像,以用于 Python 程序。

图像必须是“记事本”或“图形”应用程序中 TNS 文档的一部分。

“名称”提示将显示图像名称(如果先前已命名)或表示其插入顺序的数字。

copy_image(image)

创建由“图像”变量指定的图像副本。

图像对象的方法

通过输入后跟 . (dot) 的变量名称,使与图像对象相关的其他函数在编辑器和 Shell 中可用。

• get_pixel(x,y): 获取 (x,y) 坐标对所定义的位置处像素的 (r,g,b) 值。

px_val = get_pixel(100,100)

print(px_val)

• set_pixel(x,y,color_tuple): 将位置 (x,y) 处的像素设置为 color_tuple 中指定的颜色。

set_pixel(100,100,(0,0,255))

将 (100,100) 处的像素设置为 (0,0,255) 颜色。

• show_image(x,y): 显示左上角位于位置 (x,y) 处的图像。
• w, h, name: 获取图像的宽度、高度和名称参数。

示例

from ti_image import *

 

# An image has been previously inserted into the TNS document in a Notes application and named "bridge"

im1=load_image("bridge")

px_val = im1.get_pixel(100,100)

print(px_val)

 

# Set the pixel at 100,100 to blue (0,0,255)

im1.set_pixel(100,100,(0,0,255))

new_px = im1.get_pixel(100,100)

print(new_px)

 

# Print the width, height and name of the image

print(im1.w, im1.h, im1.name)