TI 绘图菜单

此子菜单位于更多模块项下方。

注: 创建使用此模块的新程序时,建议使用几何图形程序类型。这将确保导入所有相关模块。

项目

说明

from ti_draw import *

从 ti_draw 模块导入所有方法。

 

形状

项目

说明

draw_line()

从指定的 x1、y1 坐标到 x2、y2 坐标绘制一条线。

draw_rect()

从指定的 x、y 坐标开始,以指定的宽度和高度绘制矩形。

fill_rect()

从指定的 x、y 坐标开始,以指定的宽度和高度绘制矩形,并用指定的颜色进行填充(如果未定义,则使用 set_color 或黑色)。

draw_circle()

从指定的 x、y 中心坐标开始,以指定的半径绘制圆。

fill_circle()

从指定的 x、y 中心坐标开始,以指定的半径绘制圆,并用指定的颜色进行填充(如果未定义,则使用 set_color 或黑色)。

draw_text()

从指定的 x、y 坐标开始绘制文本字符串。

draw_arc()

从指定的 x、y 坐标开始,以指定的宽度、高度和角度绘制圆弧。

fill_arc()

从指定的 x、y 坐标开始,以指定的宽度、高度和角度绘制圆弧,并用指定的颜色进行填充(如果未定义,则使用 set_color 或黑色)。

draw_poly()

使用指定的 x-list、y-list 值绘制多边形。

fill_poly()

使用指定的 x-list、y-list 值绘制多边形,并用指定的颜色进行填充(如果未定义,则使用 set_color 或黑色)。

plot_xy()

使用指定的 x、y 坐标和 1-13 中指定的数字(代表不同的图形和符号)绘制图形(参见下文)。

 

控件

项目

说明

clear()

清除整个屏幕。可与 x、y、宽度、高度参数一起使用以清除现有矩形。

clear_rect()

清除指定 x、y 坐标处具有指定宽度和高度的矩形。

set_color()

设置程序中后续图形的颜色,直到设置另一种颜色。

set_pen()

设置绘制图形时边框的指定厚度和样式(使用填充命令时不适用)。

set_window()

设置将在其中绘制任何图形的窗口的大小。

此函数用于调整窗口大小以匹配数据或更改绘图画布的原点(0,0)。

get_screen_dim()

返回屏幕尺寸的 xmax 和 ymax。

use_buffer()

启用离屏缓冲区,以加速绘图。

paint_buffer()

显示缓冲绘图输出。

在屏幕上显示多个对象可能导致延迟的情况下,use_buffer() 和 paint_buffer() 函数非常有用。

 

记事本

• 默认配置在屏幕左上角有(0,0)。指向右侧的正 x 轴和指向底部的正 y 轴,这可以通过使用 set_window() 函数进行修改。
• ti_draw 模块中的函数仅可在手持设备上及桌面版软件的手持设备视图中使用。