Utilizar variáveis (ligar)
Partilhar, ou ligar, as variáveis criadas é uma importante ferramenta para exploração matemática. O ecrã das variáveis ligadas é actualizado automaticamente quando o valor da variável mudar.
Ligar às variáveis partilhadas
Para utilizar uma variável guardada:
| 1. | Veja a página e seleccione a localização ou o objecto que pretende ligar a uma variável. |
| 2. | Seleccione a ferramenta de Variáveis h. |
As opções de Variáveis são apresentadas. O software sabe que tipos de variáveis funcionarão na localização ou com o objecto seleccionado e apresentam apenas essas variáveis.
| 3. | Utilize 9 e : para percorrer a lista ou introduza parte do nome da variável. |
À medida que escreve, o sistema apresenta uma lista de variáveis que começam pelas letras escritas. A escrita de parte do nome permite localizar uma variável mais rapidamente se a lista for longa.
| 4. | Quando localizar e realçar o nome da variável que pretende utilizar, clique no nome ou prima ·. |
O valor da variável seleccionada é ligado.
Ligar uma célula da aplicação Listas e Folha de cálculo a uma variável
Quando ligar uma célula a uma variável, a aplicação Listas e Folha de cálculo mantém o valor da célula actualizado para reflectir o valor actual da variável. A variável pode ser qualquer variável no problema actual e pode ser definida nas aplicações Gráficos e Geometria, Calculadora ou Listas e Folha de cálculo.
Nota: Não ligue a uma variável do sistema. Esta ligação pode impedir a variável de ser actualizada pelo sistema. As variáveis do sistema incluem
| 1. | Clique na célula que pretende ligar à variável. |
| 2. | Abra o menu VarLink: |
| - | Clique em |
| - | Unidade portátil: Prima h. |
Aparece o menu VarLink.
| 3. | Em Ligar a, percorra até ao nome da variável e clique no mesmo. |
A célula mostra o valor da variável.
Utilizar uma variável num cálculo
Depois de guardar um valor numa variável, pode utilizar o nome da variável numa expressão como substituto do valor guardado.
| 1. | Introduza a expressão: |
| - | Introduza |
| - | Unidade portátil: Introduza |
A Calculadora substitui 517, o valor atribuído actualmente a
| 2. | Introduza a expressão: |
| - | Introduza |
| - | Unidade portátil: Introduza |
CAS: Como a variável
Como a variável