Atribuir nomes a variáveis

Os nomes de variáveis e funções criadas têm de satisfazer as regras de atribuição de nomes que se seguem.

Nota: No caso improvável de criar uma variável com o mesmo nome da variável utilizada para análise estatística ou pelo calculador financeiro, pode ocorrer uma condição de erro. Se começar a introduzir o nome de uma variável que já esteja em utilização no problema actual, o software mostra a entrada a negrito para que saiba.

• Os nomes das variáveis têm de corresponder a uma das formas xxx ou xxx.yyy. A parte xxx pode ter entre 1 e 16 caracteres. A parte yyy, se utilizada, pode ter entre 1 e 15 caracteres. Se utilizar a forma xxx.yyy, xxx e yyy são necessários; não pode iniciar ou terminar o nome de uma variável com um ponto final "."
• Os caracteres podem ser compostos por letras, dígitos ou underscore (_). As letras podem ser as usadas nos EUA ou letras gregas (mas não P ou p), letras acentuadas e letras internacionais.
• Não utilize c ou n da paleta de símbolos para construir o nome de uma variável, tal como c1 ou n12. Embora possam parecer letras, são tratados internamente como símbolos especiais.
• Pode utilizar letras maiúsculas e minúsculas. Os nomes AB22, Ab22, aB22 e ab22 dizem respeito à mesma variável.
• Não pode utilizar um dígito como o primeiro carácter de xxx ou yyy.
• Pode utilizar dígitos de 0 a 9, letras dos EUA, a - z, letras latinas e gregas (mas não p) como índices (por exemplo, a2, qa, or h2o). Para introduzir um índice enquanto escreve o nome de uma variável, selecione nos Modelos matemáticos ou na barra de ferramentas de formatação.
• Não utilize espaços.
• Se pretender tratar uma variável como um número complexo, utilize o underscore no final do nome.
• CAS: Se pretender tratar uma variável como um tipo de unidade (como _m ou _ft), utilize um underscore no início do nome. Não pode utilizar underscores sucessivos no nome.
• Não pode utilizar um underscore no início do nome.
• Não pode utilizar um nome previamente atribuído de uma variável, função ou comando, como Ans, min ou tan.

Nota: Para obter uma lista completa das funções do TI-Nspire™, consulte o Manual de Referência.

• Os documentos e os objectos da biblioteca estão sujeitos a restrições de atribuição de nomes adicionais. Para obter detalhes, consulte a secção "Bibliotecas" da documentação.

Eis alguns exemplos:

Nomes das variáveis

Válido?

Minhavar, minha.var

Sim

Minha var, lista 1

Não. Contém um espaço.

a, b, b12, b12, c, d

Sim. Repare que as variáveis b12 e b12 são diferentes.

Log, Ans

Não. Previamente atribuído a uma variável ou função do sistema.

Registo1, lista1.a, lista1.b

Sim

3oTotal, lista1.1

Não. xxx ou yyy começa por um dígito.