Sair do modo Premir para teste

Ao sair do modo Premir para teste numa unidade portátil:

• Todos os documentos criados durante a sessão Premir para teste são eliminados. Se voltar a entrar no modo Premir para teste, a pasta Premir para teste está vazia.
• Todos os ficheiros e definições do sistema são restaurados para a definição em que estavam antes de entrar no modo Premir para teste.
• Se um documento tiver sido aberto antes de entrar no modo Premir para teste, esse documento é restaurado para a mesma vista (Navegar, Gestor de páginas ou Vista de páginas). Se o documento tiver alterações não guardadas, as alterações permanecem não guardadas.
• Se não houver um documento aberto, a unidade portátil apresenta a pasta Os meus documentos.

Utilizar outra unidade portátil para sair do modo Premir para teste

Pode sair do modo Premir para teste na sua unidade portátil ao ligá-la a outra unidade portátil e utilizar a opção do menu Sair do Premir para teste. As duas unidades portáteis podem ser diferentes. Pode lconectar uma unidade portátil TI‑Nspire™ CX II a uma unidade portátil TI‑Nspire™ ou uma unidade portátil TI‑Nspire™ CAS a uma unidade portátil que não tenha CAS.

Importante: Se a outra unidade portátil estiver no modo Premir para teste, esta também sairá do Premir para teste.

1. Ligue a sua unidade portátil a outra através do cabo de ligação unidade-a-unidade.
2. Certifique-se de que ambas as unidades portáteis estão ligadas.
3. Na sua unidade portátil, prima c para ver o ecrã Página inicial.
4. Selecione Navegar e prima ~ para aceder ao menu Documentos.
5. No menu Documentos, selecione Premir para teste > Sair do Premir para Testar. Este item do menu apenas está ativado no modo Premir para teste.

• A sua unidade portátil sai do modo Premir para teste e reinicia no modo normal. Se a outra unidade portátil estiver no modo Premir para teste, esta também sai do modo Premir para teste e é reiniciada.
• Se a unidade portátil não estiver corretamente ligada, é apresentada a seguinte mensagem:

• A unidade portátil só sai do modo Premir para teste após reiniciar. Se desligar o cabo antes de reiniciar, a unidade portátil permanece no modo Premir para teste.

Nota: também pode sair do modo Premir para teste ao receber uma atualização do SO com êxito (da unidade portátil ou através de software do computador). Receber a mesma versão de SO não irá fazer com que a unidade portátil saia de Premir para teste.