O que precisa de saber

• Se não houver espaço suficiente na unidade portátil receptora para a actualização, aparece uma mensagem. Para obter mais informações, consulte a secção Gestão de ficheiros.
• As operações de actualização do SO não eliminam os documentos dos utilizadores. A única altura em que os documentos são afectados por uma instalação do SO é se a unidade portátil receptora tiver um SO corrompido Nesta situação, os documentos podem ser afectados pelo restauro do SO. É boa prática fazer cópias de segurança de documentos e pastas importantes antes de instalar um novo sistema operativo.

Antes de iniciar

Antes de iniciar a transferência de um SO, certifique-se de que as baterias têm pelo menos 25% de carga.

▶ Para verificar o estado da bateria recarregável nas unidades portáteis TI-Nspire™ CX II, prima c 5 4 para abrir a caixa de diálogo Handheld Status (Estado da unidade portátil).

Quando estiver no modo de transferência do SO, a função Automatic Power Down™ (APD™) não funciona Se deixar a unidade portátil no modo de transferência durante um longo período de tempo antes de iniciar o processo de transferência, as pilhas podem gastar-se Pode então ser necessário substituir ou recarregar as pilhas antes de transferir o SO.