Gestione dei Log di sessione

Il sistema genera automaticamente i seguenti file delimitati da virgole (csv) e li archivia nella cartella Log di sessione. A ogni avvio del software TI-Nspire™, i log vengono aggiunti al log del giorno precedente per mantenere un registro completo.

• Activities.csv file. In questo file sono registrate le attività svolte durante le sessioni della classe.
• ActivityTypes.csv file. Questo file è la tabella di ricerca a cui il sistema fa riferimento durante la creazione di un rapporto sull'uso.
• Attendance.csv file. In questo file sono registrate le informazioni riguardanti ogni studente che accede a una sessione.
• ClassSession.csv file. In questo file sono registrate le informazioni riguardanti ogni sessione della classe.

Utilizzo del file Activities (Attività)

Il sistema registra le informazioni riguardanti le attività che si svolgono durante la sessione della classe in questo file. Informazioni incluse:

• ClassSessionID. Il numero univoco di ID della classe per il programma di finanziamento.
• ClassName. Nome della classe così come definito nel software.
• ActivityTypeID. Il tipo di attività svolta durante la lezione. L'ID corrisponde ai tipi di attività definiti nel file Activity Type (Tipo di attività).
• ActivityDetail. Dati aggiuntivi riguardanti il tipo di attività, se disponibili.
• ActivityStart. Ora in cui è stata avviata l’attività.
• ActivityEnd. Ora in cui è stata conclusa l’attività.
• NumStudent. Numero di studenti che partecipano a questa attività.

Utilizzo del File ActivityTypes (Tipi di attività)

Il file ActivityTypes è una tabella di ricerca che include codici per l'identificazione dei tipi di attività e una breve descrizione di ogni attività.

ID attività

Descrizione

SC

Cattura schermo

CF

Raccogli file

DF

Elimina File

SF

Invia file

RD

Ridistribuisci

SP

Salva in Portfolio

CM

Raccogli mancanti

SM

Invia mancanti

US

Invio non richiesto

LP

Live Presenter

QP-MC

Test rapido - A scelta multipla

QP-OR

Test rapido - A risposta aperta

QP-EQ

Test rapido - Equazioni

QP-CE

Test rapido - Espressione chimica

QP-EX

Test rapido - Espressioni

QP-IL

Test rapido - Immagine con etichette

QP-IP

Test rapido - Immagine con punto/i

QP-CP

Test rapido - Coordinate di punti

QP-LS

Test rapido - Foglio elettronico

Utilizzo del File Attendance (Partecipazione)

Il sistema registra le informazioni per ogni studente che ha effettuato l'accesso a una sessione nel file Attendance. Informazioni incluse:

• Class ID. Il numero univoco di ID della classe per il programma di finanziamento.
• Class Name. Nome della classe così come definito nel software.
• Last Name. Cognome dello studente.
• First Name. Nome dello studente.
• Date and Time. Data e ora in cui lo studente ha effettuato l'accesso. Le informazioni sono utilizzate per identificare gli studenti che hanno effettuato l'accesso in orario piuttosto che in ritardo.
• Student ID. L’ID dello studente.

Utilizzo del File Class Session (Sessione della classe)

Il sistema registra le informazioni per ogni sessione della classe per ID della classe. Le informazioni includono:

• ClassSessionID. Il numero univoco di ID della classe per il programma di finanziamento.
• ClassName. Nome della classe così come definito nel software.
• Start. L'ora di inizio della classe registrata quando l'insegnate seleziona Inizio classe (Begin Class).
• End. L'ora di fine della classe registrata quando l'insegnate seleziona Fine classe (End Class).
• NumStudent. Numero di studenti che hanno effettuato l'accesso durante la sessione della classe.
• ClassSectionName. Nome della sezione della classe.
• QuickPollTotalTime. Quantità di tempo trascorso dagli studenti sui Testi rapidi.

Operazioni con i file di log

I file di log di sessione vengono gestiti automaticamente in base alla dimensione ogniqualvolta viene disattivato TI-Nspire™. Se la dimensione di uno qualsiasi dei file è superiore a 1 MB durante la chiusura della sessione, viene creato un backup di ogni file nella cartella Log di sessione con i seguenti nomi:

• Activities-bak.csv
• ActivityTypes-bak.csv
• Attendance-bak.csv
• ClassSession-bak.csv

Nota: se un backup è già presente, verrà sovrascritto con una versione più recente.

La volta successiva in cui verrà attivato TI-Nspire™, verranno creati quattro nuovi file di log vuoti.