Importante per il funzionamento sicuro di un adattatore CA

Oltre alla particolare attenzione dedicata agli standard di qualità nella realizzazione del prodotto TI, la sicurezza è un fattore determinante nella progettazione di ogni prodotto. Tuttavia, sicurezza significa anche responsabilità dell'utente. Questa sezione elenca informazioni importanti utili per assicurare la fruizione e l'uso corretto di questo prodotto TI e delle apparecchiature accessorie. Leggere attentamente prima di far funzionare e utilizzare il prodotto.

Installazione

• Leggere e seguire le istruzioni: È necessario leggere tutte le istruzioni per il funzionamento e di sicurezza prima di mettere in funzione il prodotto. Seguire tutte le istruzioni per il funzionamento.
• Conservare le istruzioni: È necessario salvare tutte le istruzioni per il funzionamento e di sicurezza per farvi riferimento in futuro.
• Attenzione: Osservare tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni per il funzionamento.
• Utilizzare l'adattatore CA consigliato. È necessario utilizzare l'adattatore in dotazione con il prodotto.
• Verificare le sorgenti di alimentazione: L'adattatore CA per il prodotto TI deve essere utilizzato con una presa di alimentazione AC100V-230 V 50 Hz/60 Hz. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione erogata nella propria abitazione, consultare il fornitore o la società di energia locale.
• Attenzione al sovraccarico: Non sovraccaricare le prese a muro o le prolunghe, poiché questo potrebbe comportare un rischio di incendio o scossa elettrica. Il sovraccarico di prese CA, prolunghe, cavi di alimentazione consumati, cavi danneggiati e prese rotte sono pericolosi. Esaminare con cadenza periodica il cavo e qualora vi siano segni di danno o deterioramento, provvedere alla sostituzione a opera di un tecnico della manutenzione.
• Proteggere i cavi di alimentazione: Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da elementi collocati intorno o contro di essi. Prestare particolare attenzione ai cavi collegati a spine e connettori ed esaminare il punto in cui il cavo di alimentazione si collega al prodotto TI.
• Verificare la ventilazione: Le fessure e le aperture nella custodia sono fornite per la ventilazione così da assicurare il funzionamento affidabile del prodotto TI e a proteggerlo dal surriscaldamento. Non bloccare o coprire tali aperture. Non bloccare mai queste aperture posizionando il prodotto TI su un letto, un divano, un tappeto o altre superfici simili. Non collocare mai il prodotto TI accanto o sopra un radiatore o un diffusore di aria calda o su qualsiasi altra sorgente di calore (inclusi amplificatori). Non collocare il prodotto Ti in un'installazione incassata, come una libreria o una scaffalatura in assenza di un'adeguata ventilazione.
• Non utilizzare gli accessori: Non utilizzare attacchi, salvo quando raccomandato da TI, poiché potrebbero causare rischi di incendio e scossa elettrica.
• Non utilizzare vicino all'acqua: Non utilizzare il prodotto TI vicino all'acqua, per esempio, vicino a una vasca da bagno, un lavandino o un lavello, in un seminterrato umido o nei pressi di una piscina.
• Non collocare vicino a una sorgente di alta temperatura: Non utilizzare il prodotto TI vicino a una sorgente di calore come un fornello, un caminetto o un calorifero.
• Prestare attenzione durante il montaggio del Prodotto TI: Non collocare il prodotto TI su una superficie instabile. Il prodotto TI potrebbe cadere, provocare ferite gravi a bambini o adulti nonché gravi danni al prodotto TI.
• Non utilizzare accanto a attrezzature mediche: Non mettere in funzione il prodotto accanto ad attrezzature che potrebbero essere soggette a interferenza elettrica o utilizzate per finalità mediche. Non utilizzare il prodotto accanto a un pacemaker o a un'area di assistenza sanitaria in un ospedale.

InfoImportanti

• Attendere almeno 10 secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento del prodotto TI con l'adattatore CA.
• Scollegare il prodotto dalla presa a muro prestando attenzione; l'adattatore CA potrebbe essere caldo.

Uso e manutenzione

• Scollegare l'alimentazione prima di effettuare la pulizia: Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia.
• Allontanare gli oggetti dalle aperture: Non spingere mai oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto TI attraverso le aperture come i fori di ventilazione, poiché potrebbero entrare in contatto con circuiti dell'alta tensione e provocare un cortocircuito in altri componenti causando incendi o scosse elettriche. Non versare mai sostanze liquide sul prodotto TI.
• Proteggere dai fulmini: Scollegare il prodotto TI durante temporali o quando viene lasciato incustodito o inutilizzato per un lungo periodo. Rimuovere l'adattatore dalla presa a muro e scollegare il sistema di cavi. Ciò previene eventuali danni a causa di fulmini e sovraccarichi di voltaggio. Fare attenzione a non toccare la parte metallica del prodotto TI o i cavi durante un temporale.

Manutenzione

• La manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato addetto alla manutenzione nelle condizioni sottoelencate:
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Se è stato versato del liquido o se degli oggetti sono caduti all'interno del prodotto.
- Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni per l'uso.
- Se il prodotto è caduto o la custodia è stata danneggiata.
- Quando il prodotto mostra evidenti variazioni nelle prestazioni, come l'incapacità di completare il suo controllo automatico.
• Controllo di sicurezza: Al termine di ogni servizio di manutenzione o riparazione del prodotto, richiedere al servizio assistenza di effettuare i controlli di sicurezza necessari al fine di valutare se il prodotto sia in condizioni operative adeguate.