Utilizzo delle azioni matematiche

Le azioni matematiche sono disponibili nelle pagine Notes, blocco note e calcolatrice.

Quando appare, il menu contestuale per l’espressione o equazione selezionata può comprendere un sottomenu Azioni matematiche con l’elenco delle azioni disponibili. Ogni azione può richiedere di inserire eventuali parametri necessari.

Le specifiche azioni matematiche presenti nell’elenco dipendono da:

• Tipo di espressione o relazione.
• Sistema operativo in uso (Numeric, Exact Arithmetic o CAS).
• Eventuali limitazioni imposte da una sessione Premere per Test attiva.

Esempio di azioni matematiche in Notes

1. Inserire un riquadro matematico e digitare l’equazione x2+3x+1=0, ma per il momento non premere Invio.

2. Visualizzare il menu contestuale dell’equazione e selezionare Azioni matematiche.
Windows®: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’equazione.
Mac®: Tenere premuto “ e fare clic sull’equazione.
Palmare: Puntare sull’equazione e premere / b.


SO Numeric o Exact Arithmetic


SO CAS

3. Selezionare l’azione da eseguire:
- Risolvi numericamente per il SO Numeric e Exact Arithmetic.
- Risolvi per il sistema operativo CAS.

Il sistema richiede di inserire i parametri. Ad esempio, Risolvi numericamente richiede la variabile di interesse, la stima iniziale e i vincoli inferiore e superiore.

4. Digitare un valore per ogni parametro. Quando le opzioni sono disponibili, è possibile fare clic su una freccia per effettuare la propria scelta.


SO Numeric o Exact Arithmetic


SO CAS

5. Fare clic su OK per costruire l’espressione completa e inserirla nel riquadro matematico.


SO Numeric o Exact Arithmetic


SO CAS

6. Premere Invio per completare l’azione.


SO Numeric o Exact Arithmetic


SO CAS

7. Come ulteriore esplorazione, trascinare il riquadro matematico per selezionare x2+3•x+1. Non includere la parte "=0".


SO Numeric o Exact Arithmetic


SO CAS

8. Visualizzare il menu contestuale del testo scelto, quindi selezionare Azioni matematiche > Trova radici di un polinomio, quindi premere INVIO per completare l’azione.

L’azione e il suo risultato appaiono in un nuovo riquadro matematico.


SO Numeric


SO Exact Arithmetic e CAS

Suggerimenti per l’uso di azioni matematiche in Notes

▶ Per un’espressione valutata in precedenza, fare clic sull’espressione e visualizzarne il menu contestuale.

Quando viene selezionata un’azione, questa sostituisce l’espressione.

▶ Per un risultato visualizzato, fare clic sul risultato e visualizzare il suo menu contestuale.

Quando viene selezionata un’azione, questa appare in un nuovo riquadro matematico.

▶ Per una parte di un’espressione o un risultato, selezionare la parte e visualizzarne il menu contestuale.

Quando viene selezionata un’azione, questa appare in un nuovo riquadro matematico.