Gestione della potenza

Quando si gestisce l'alimentazione per l'alloggiamento lab, è necessario considerare la sorgente di alimentazione in uso. L'alloggiamento lab può essere alimentato tramite la sua batteria ricaricabile oppure tramite un cavo di alimentazione collegato.

Batterie

L'alloggiamento lab può operare su una batteria ricaricabile in grado di sostenere un giorno intero di acquisizione dati con sensore a uso intensivo e consumo elevato prima della ricarica. Un esempio di acquisizione dati a uso intensivo è rappresentato da un esperimento che richiede 150 minuti totali di acquisizione di dati continua con CO2 (47 mA) e sensori di O2 a un campione ogni 15 secondi.

La batteria si ricarica in meno di 12 ore.

Visualizzazione dello stato della batteria

Ci sono due modi per visualizzare lo stato della batteria: quando è collegata a un palmare oppure osservando il LED. Quando l'alloggiamento lab è collegato a un palmare TI-Nspire™, è possibile vedere lo stato della batteria di entrambi i dispositivi. Il primo valore è relativo al palmare e il secondo all'alloggiamento lab.

▶ Premere c 5 (Impostazioni) 4 (Stato).

Quando si collega l'alloggiamento lab direttamente al computer, non si vede l'indicatore di alimentazione. Utilizzare il LED in alto all'alloggiamento lab per determinare lo stato della batteria.

 

ALTO

Batteria stato

Quando l'alloggiamento lab è collegato a una sorgente di alimentazione USB (caricabatterie o computer):

• Rosso - Il LED che lampeggia lentamente indica che la carica è bassa e l'alloggiamento è in carica.
• Giallo - Il LED che lampeggia lentamente indica che l'alloggiamento lab è in carica.
• Verde - Il LED che lampeggia lentamente indica che l'alloggiamento lab è completamente carico.

Quando è nell'alloggiamento di ricarica TI-Nspire™:

• Rosso - Il LED fisso indica che la carica è bassa e l'alloggiamento è in carica.
• Giallo - Il LED fisso indica che l'alloggiamento lab è in carica.
• Verde - Il LED fisso indica che l'alloggiamento lab è completamente carico.

Quando è in funzione e non in carica:

• Rosso - Il LED lampeggiante indica che la carica della batteria è minore del sei percento.
• Giallo - Il LED lampeggiante indica che la carica della batteria è minore del 30 percento.
• Verde - Il LED lampeggiante indica che la carica della batteria è tra il 30 e il 96 percento. Due lampeggiamenti verdi al secondo indicano che la batteria è superiore al 96 percento.

Gestione della carica delle batterie

Quando la carica delle batterie raggiunge il 30 percento, un LED giallo indica che l'alloggiamento lab deve essere ricaricato. Il LED diventa rosso quando l'alimentazione delle batterie raggiunge il cinque percento.

Quando si gestisce l'alimentazione delle batterie, ricordarsi che alcuni sensori devono preriscaldarsi prima dell'uso. È possibile acquisire i dati mentre il sensore si sta riscaldando anche se i dati potrebbero non essere precisi.

Quando si comincia un'acquisizione lunga o remota, il sistema verifica le sorgenti di alimentazione per determinare se queste sono adeguate a supportare i sensori dall'inizio alla fine dell'esperimento.

Se l'alimentazione non è in grado di supportare la configurazione dell'esperimento, un avviso indica che l'alimentazione disponibile è insufficiente per l'esperimento. Sarà necessario caricare la batteria o collegare l'alloggiamento lab a una sorgente di alimentazione esterna.

Quando si utilizza il caricatore, l'alloggiamento caricabatterie TI-Nspire™ o il cavo USB inserito in un computer alimentato, l'alloggiamento lab può ricaricarsi completamente da uno stato scarico in meno di 12 ore, se non viene utilizzato.

La batteria è in grado di sostenere un giorno intero di acquisizione dati con sensore a uso intensivo e consumo- elevato o due giorni interi di acquisizione dati con sensore a consumo da moderato a basso.