Attribuzione di nomi di variabili e funzioni

I nomi creati per variabili e funzioni devono rispettare le seguenti regole di attribuzione dei nomi.

Nota: se si crea una variabile con lo stesso nome di una variabile statistica o per funzioni finanziarie, si produrrebbe una condizione di errore. Se si introduce un nome di variabile che è già in uso nell'attività corrente, l'introduzione appare in grassetto.

• I nomi di variabile devono avere la forma xxx o xxx.yyy. La parte xxx può avere da 1 a 16 caratteri. La parte yyy, se utilizzata, può avere da 1 a 15 caratteri. Non è possibile iniziare o terminare un nome di variabile con il punto (.).
• I caratteri possono essere lettere, numeri e il trattino basso (_). Le lettere possono essere dell'alfabeto latino o greco (tranne ∏ o π), lettere accentate e caratteri internazionali.
• Non utilizzare c o n della tavolozza Simboli per costruire un nome di variabile come c1 o n12. Benché possano apparire come lettere, questi caratteri sono trattati internamente come simboli speciali.
• È possibile utilizzare indistintamente il maiuscolo e il minuscolo. I nomi AB22, Ab22, aB22 e ab22 si riferiscono alla stessa variabile.
• Non è possibile utilizzare un numero come primo carattere di xxx o yyy.
• Quando si inserisce un pedice, è possibile utilizzare cifre da zero a 9, lettere dell'alfabeto latino o greco (tranne π) come pedici (per esempio, a2, qa, o h2o). Per inserire un pedice mentre si digita un nome di variabile, toccare e tenere premuto e quindi selezionare .
• I nomi non possono contenere spazi.
• Per far sì che una variabile venga trattata come un numero complesso, inserire un trattino basso come ultimo carattere del nome.
• CAS: per far sì che una variabile venga trattata come un tipo di unità (ad esempio _m o _ft), inserire un trattino basso come primo carattere del nome. Non è possibile utilizzare nel nome trattini bassi.
• Non è possibile utilizzare un trattino basso come primo carattere di un nome.
• Non è possibile utilizzare un nome di variabile, funzione o comando predefinito, come ad esempio Ans, min, o tan.
• I documenti libreria e gli oggetti libreria sono soggetti a restrizioni aggiuntive per l'attribuzione dei nomi. Per ulteriori informazioni, consultare Librerie.