Regolazione dei valori delle variabili con un cursore a scorrimento

Un cursore a scorrimento consente di regolare o animare in modo interattivo il valore di una variabile numerica. Nelle applicazioni Grafici, Geometria, Note e Dati e statistiche, è possibile inserire cursori a scorrimento.

Cursore a scorrimento orizzontale per la regolazione della variabile a.

Cursore a scorrimento verticale ridotto a icona per la regolazione della variabile b.

Nota: Per aprire i file .tns contenenti cursori a scorrimento in pagine Note, è richiesto TI-Nspire™ versione 4.2 o superiore.

Inserimento manuale di un cursore a scorrimento

1. Da una pagina Grafici, Geometria o Dati e statistiche, selezionare Azioni > Inserisci cursore a scorrimento.
-oppure-
Da una pagina Note, assicurarsi che il cursore non si trovi in un riquadro matematico o chimico, quindi selezionare Inserisci > Inserisci  cursore a scorrimento.

Si apre la schermata Impostazioni del cursore a scorrimento.

 

2. Inserire i valori richiesti e toccare OK.

Viene visualizzato il cursore a scorrimento. In una pagina Grafici, Geometria o Dati e statistiche, vengono visualizzate le maniglie che consentono di spostare o allargare il cursore a scorrimento.

Per rimuovere le maniglie e utilizzare il cursore a scorrimento, toccare su uno spazio vuoto nell’area di lavoro. Le maniglie possono essere visualizzate in qualsiasi momento selezionando Sposta dal menu contestuale del cursore a scorrimento. 

3. Per regolare la variabile, far scorrere il cursore (o toccare le frecce sul cursore iconizzato).

Lavorare con il cursore

Utilizzare le opzioni del menu contestuale per spostare o eliminare il cursore e per avviare o interrompere l’animazione. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni del cursore. Per aprire il menu contestuale:

1. Toccare e tenere premuto il cursore.

Viene visualizzato il menu contestuale.

2. Toccare per selezionare un'opzione.

Cursori a scorrimento automatici in Grafici

I cursori a scorrimento possono essere creati automaticamente nell’applicazione Grafici e nella finestra analitica dell’applicazione Geometria. Quando vengono definite alcune funzioni, equazioni o successioni che fanno riferimento a variabili non definite sullo schermo appaiono i cursori a scorrimento automatici.