Gestion des séries de cours

Utilisez le menu des options ou le menu contextuel pour copier, supprimer, renommer ou envoyer une série de cours aux unités connectées ou ordinateurs portables. Vous ne pouvez pas ajouter un dossier à une série de cours.

Gestion des séries de cours dans l'espace de travail Classeurs

1. Ouvrez l'Explorateur de contenu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la série de cours ou cliquez sur pour ouvrir le menu contextuel.

2. Cliquez sur l'action à exécuter. Si une action n'est pas disponible, elle est grisée.
• Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la série de cours.
• Cliquez sur Niveau supérieur pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers.
• Vous ne pouvez pas ajouter un dossier à une série de cours. Si vous cliquez sur Nouveau dossier, un nouveau dossier est ajouté dans le dossier où est stockée la série de cours.
• Cliquez sur Nouvelle série de cours pour créer une série de cours. La nouvelle série de cours n'est pas ajoutée à la série de cours existante, elle est créée dans le même dossier que celui où se trouve la série de cours existante.
• Cliquez sur Renommer pour changer le nom de la série de cours. Pour annuler cette action, appuyez sur Échap.
• Cliquez sur Copier pour copier la série de cours dans le Presse-papiers.
• Accédez à un autre dossier, puis cliquez sur Coller pour copier la série de cours à un autre emplacement.
• Cliquez sur Supprimer pour supprimer la série de cours. Soyez prudent lors de la suppression d'une série de cours. Assurez-vous d'avoir préalablement sauvegardé les fichiers contenus dans la série de cours en vue d'une utilisation future.
• L'option Tout sélectionner met en surbrillance tous les fichiers du dossier ouvert. Cette action ne s'applique pas aux séries de cours.
• Cliquez sur Créer un paquetage de série de cours pour créer un fichier .tilb.
• Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des fichiers du dossier ouvert.

Gestion des séries de cours dans l'espace de travail Contenu

1. Cliquez sur Contenu de l'ordinateur dans le volet Ressources.
2. Dans le panneau Contenu, accédez à la série de cours dans laquelle vous souhaitez travailler, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel ou cliquez sur pour ouvrir le menu d'options.

3. Sélectionnez l'action à exécuter.
• Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la série de cours.
• Cliquez sur Copier pour placer le fichier de la série de cours dans le Presse-papiers.
• Accédez au dossier sur votre ordinateur ou sélectionnez une unité connectée, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller pour insérer le fichier copié au nouvel emplacement.
• Cliquez sur Supprimer pour supprimer la série de cours. Soyez prudent lors de la suppression d'une série de cours. Assurez-vous d'avoir préalablement sauvegardé les fichiers contenus dans la série de cours en vue d'une utilisation future.
• Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des fichiers contenus dans la série de cours.
• Cliquez sur Renommer pour donner un nouveau nom à la série de cours. Pour annuler cette action, appuyez sur Échap.
• Pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, cliquez sur Niveau supérieur.
• Pour ajouter la série de cours à la liste des raccourcis dans le panneau Contenu local, cliquez sur Créer un raccourci.
• Pour ajouter d'autres fichiers à une série de cours, cliquez sur Séries de cours > Ajouter des fichiers à la série de cours.
• Cliquez sur Séries de cours > Créer un paquetage de série de cours pour créer un fichier .tilb.
• Cliquez sur Envoyer aux unités connectées pour ouvrir l'outil Transfert et envoyer la série de cours à l'unité connectée. Seuls les fichiers .tns sont transférés sur l'unité.