Dénomination des variables et des fonctions

Les noms de variables et de fonctions que vous créez doivent respecter les règles de dénomination suivantes.

Remarque : Si vous créez une variable du même nom qu’une autre variable utilisée pour l’analyse statistique ou par les fonctions Finance, une erreur peut survenir. Si vous saisissez un nom de variable déjà utilisé dans l’activité courante, ce nom est affiché en gras.

• Les noms de variables doivent suivre l’une des formes suivantes : xxx ou xxx.yyy. La partie xxx peut contenir de 1 à 16 caractères. La partie yyy, si elle est utilisée, peut comprendre de 1 à 15 caractères. Le nom d’une variable ne peut pas commencer ni se terminer par un point (.).
• Les caractères autorisés incluent des lettres, des chiffres et des tirets bas (_), Les lettres peuvent appartenir à l’alphabet romain ou grec (à l’exception des lettres ∏ ou π), être accentuées et faire partie des caractères internationaux.
• N’utilisez ni c ni n à partir de la palette de symboles pour élaborer un nom de variable tel que c1 ou n12. Ces symboles ressemblent à des lettres, mais ils sont traités en interne comme des symboles spéciaux.
• Le système ne différencie pas les majuscules des minuscules. Les noms AB22, Ab22, aB22 et ab22 font tous référence à la même variable.
• Vous ne pouvez pas utiliser un chiffre pour le premier caractère de xxx ou yyy.
• Lors de la saisie d’un indice, vous pouvez utiliser les chiffres de 0 à 9, des lettres de l’alphabet romain (de a à z), ainsi que les lettres latines et grecques (à l’exception de π) en tant qu’indices (par exemple : a2, qa ou h2o). Pour entrer un indice lors de la saisie du nom d’une variable, tapez sur et maintenez appuyé, puis faites glisser le curseur pour sélectionner .
• Les espaces ne sont pas autorisés.
• Si vous souhaitez qu’une variable soit considérée comme un nombre complexe, utilisez un tiret bas comme dernier caractère de son nom.
• CAS : si vous souhaitez qu’une variable soit considérée comme un type d’unité (tel que _m ou _ft), utilisez un tiret bas comme premier caractère de son nom. Vous ne pouvez pas utiliser d’autres tirets bas dans le nom.
• Vous ne pouvez pas utiliser un  tiret bas comme premier caractère d’un nom.
• Vous ne pouvez pas utiliser de noms de variable, de fonction ou de commande pré-attribués, tel que ans, min, ou tan.
• Les classeurs et les objets de bibliothèque font l’objet de restrictions de dénomination supplémentaires. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Bibliothèques.