Utilisation d’un classeur en mode Verrouillage examen

Lorsque vous êtes en mode examen, vous ne verrez qu'un classeur par défaut créé pendant la session d'examen. Vous ne pourrez pas ouvrir les classeurs créés avant le passage au mode Test.

Créer un nouveau classeur

1. Appuyez sur Nouveau dans la barre d’outils.
2. Sélectionnez une application à ajouter dans le classeur.

En fonction des restrictions qui ont été activées manuellement ou définies par un code test :

• la fonctionnalité restreinte est désactivée,
• les éléments de menu appropriés sont supprimés,
• un message d’erreur s’affiche lorsque vous essayez d’exécuter des fonctions restreintes en les tapant ou en les collant à partir du catalogue.