Cómo nombrar variables

Los nombres de variable y de función que usted crea deben cumplir con las siguientes reglas de nombrado.

Nota: En el caso improbable que usted cree una variable con el mismo nombre que el que se usó para un análisis estadístico o por el Solucionador Financiero, podría ocurrir una condición de error. Si usted comienza a introducir un nombre de variable que ya está en uso en el problema actual, el software mostrará la entrada en negritas para informarle.

• Los nombres de variable deben tener una de las siguientes formas: xxx o xxx.yyy. La parte xxx puede tener de 1 a 16 caracteres. La parte yyy, si se usa, puede tener de 1 a 15 caracteres. Si usted usa la forma xxx.yyy, se requiere tanto xxx como yyy; usted no puede iniciar ni terminar un nombre de variable con un punto “.”
• Los caracteres pueden consistir en letras, dígitos y el caracter de guión bajo (_). Las letras pueden ser latinas o griegas (pero no P o p), letras acentuadas y letras internacionales.
• No use c ni n de la paleta de símbolos para crear un nombre de variable como c1 o n12. Estos pueden parecer letras, pero se tratan en forma interna como símbolos especiales.
• Usted puede usar letras mayúsculas o minúsculas. Los nombres AB22, Ab22, aB22 y ab22 se refieren a la misma variable.
• Usted no puede usar un dígito como el primer caracter de xxx o yyy.
• Puede usar los dígitos de 0 a 9, letras del alfabeto, a - z, letras latinas y griegas (excepto p) como subíndices (por ejemplo, a2, qa o h2o). Para introducir un subíndice al escribir el nombre de una variable, seleccione en Plantillas matemáticas o en la barra de herramientas de formato.
• No utilice espacios.
• Si desea que una variable se trate como un número complejo, use un guión bajo como el último caracter del nombre.
• CAS: Si usted desea que una variable se trate como un tipo o una unidad (como _m o _ft), use un guión bajo como el primer caracter del nombre. Usted no puede usar guiones bajos subsiguientes en el nombre.
• Usted no puede usar un guión bajo como el primer caracter del nombre.
• Usted no puede usar un nombre de variable, función o comando preasignado, como Ans, min o tan.

Nota: Para obtener una lista completa de funciones de TI-Nspire™, consulte la Guía de Referencia.

• Los documentos de librería y los objetos de librería están sujetos a restricciones de nombrado adicionales. Para obtener los detalles, consulte la sección de "Librerías" de la documentación.

Aquí se presentan algunos ejemplos:

Nombres de variable

¿Válido?

Mivar, mi.var

Sí

Mi var, lista 1

No. Contiene un espacio.

a, b, b12, b12, c, d

Sí. Observe que las variables b12 y b12 son distintas.

Log, Ans

No. Preasignados a una función o variable de sistema.

Log1, lista1.a, lista1.b

Sí

3aTotal, lista1.1

El No. xxx o yyy comienza con un dígito.