Ingresar al modo de examen eligiendo restricciones

Nota: Esto aplica al software de TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX II, excepto cuando se indique lo contrario. Si ya tiene un código de prueba, puede utilizar el método Ingresar código de prueba.

1. Seleccione Archivo > Modo de examen > Elegir restricciones de modo de examen.

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de modo de examen.

2. En la lista Ángulo predeterminado, seleccione la unidad del ángulo que desea utilizar. Las unidades disponibles son grado y radián.
3. Seleccione el modo CAS que desee utilizar. Solo TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• Si selecciona Activado, se activarán las funciones de CAS y la manipulación de símbolos.
• Si selecciona Aritmética exacta. activa resultados exactos de fracciones apiladas, p y radicales ‡.
• La opción Apagado desactiva CAS y los resultados exactos.
4. Seleccione el modo Aritmética exacta que desee utilizar. (TI-Nspire™ CX Student Software solo con el tipo de dispositivo portátil TI-Nspire™ CX II-T seleccionado)
• Si selecciona Activado, se activan los resultados exactos en términos de fracciones apiladas, p y radicales ‡.
• La opción Apagado desactiva los resultados exactos.
5. Haga clic en el cuadro de comprobación por cada restricción para seleccionarla o anularla.

Haga clic en la casilla Seleccionar/Deseleccionar todo para seleccionar o borrar rápidamente todas las restricciones.

En la sección del código de modo de examen, el código se actualizará automáticamente con base en sus selecciones.

Nota: Para obtener una lista detallada de las restricciones, consulte Cómo comprender las restricciones del modo de examen.

6. (Opcional) Para guardar la configuración actual como una configuración con nombre:
a) Haga clic en Guardar.
b) Escriba un Nombre en el cuadro de diálogo Guardar configuración.
c) Haga clic en Guardar.
7. Haga clic en Ingresar al modo de examen.
• Si hay documentos o capturas de pantalla abiertos, se le pedirá que los guarde.
• La ventana del software se maximizará al tamaño completo de la pantalla y abrirá un documento nuevo.
• Se eliminan los datos del bloc de notas preexistentes y de TI-Nspire™.
• Una barra de título verde indica que el software está en modo de prueba. Se muestra el nombre de configuración (si existe), el código de prueba, el estado del modo aritmético Exacto o CAS (cuando corresponda), el tiempo transcurrido durante la sesión de prueba, el icono de información y el botón Salir.