Cómo trabajar con aplicaciones

Cuando abra por primera vez un documento nuevo o cuando agregue un nuevo problema a un documento, seleccione una aplicación desde el menú.

La siguiente ilustración muestra cómo aparece un documento que contiene la aplicación Listas y Hoja de Cálculo en el espacio de trabajo.

À

Documento nombre. Muestra el nombre de todos los documentos abiertos. Haga clic en un nombre para convertirlo en el documento activo.

Á

Tamaño de página. Muestra el tamaño de página del documento como Dispositivo portátil o Computadora. Puede utilizar el menú Archivo de TI-Nspire™ para convertir un documento de un tamaño de página a otro.

Â

Contador de Problema/Página. Etiqueta el número de problema y el número de página de la página activa. Por ejemplo, una etiqueta de 1.2 se identifica como Problema 1, Página 2.

Ã

Configuración. Haga doble clic para ver o cambiar la Configuración del documento para el documento activo o cambiar la Configuración del documento predeterminada.

Ä

Modo de ángulo. Muestra una abreviatura del modo de ángulo (grados, radianes o gradianes) en efecto. Desplace el puntero sobre el indicador para ver el nombre completo.

Å

Zoom. Habilitado sólo en la vista previa del dispositivo portátil (haga clic en Vista previa del documento en la barra de herramientas y seleccione Dispositivo portátil). Haga clic en ▼ y seleccione un valor de magnificacióno haga clic en el botón zoom para ajustar para que la vista previa se ajuste automáticamente al tamaño de la ventana..

Æ

Nivel de negritas. Habilitado sólo en la vista previa de Computadora (haga clic en Vista previa del documento en la barra de herramientas y seleccione Dispositivo móvil). Haga clic en ▼ y seleccione un valor para aumentar o reducir el nivel de negritas del texto y otros elementos.

Cómo trabajar con varias aplicaciones en una página

Puede agregar hasta cuatro aplicaciones en una página. Cuando tiene varias aplicaciones en una página, el menú para la aplicación activa se muestra en el Conjunto de herramientas de Documentos. El uso de varias aplicaciones tiene dos pasos:

• Cómo cambiar el diseño de página para acomodar varias aplicaciones.
• Cómo agregar las aplicaciones.

Puede agregar varias aplicaciones a una página incluso si ya hay una aplicación activa.