Cómo ver el Contenido de los Dispositivos Portátiles Conectados

Cuando selecciona un dispositivo portátil en el panel de Recursos, en el Espacio de Trabajo de Contenido, todos los archivos y carpetas del dispositivo portátil aparecen en el panel de Contenido. Para obtener una vista previa del contenido del documento, seleccione Haga clic aquí para obtener la vista previa del documento en el panel Vista Previa.

 

À

Dispositivos portátiles conectados TI-Nspire™ CX: enumera todos los dispositivos portátiles que están conectados y encendidos.

Nota: Un símbolo de advertencia junto al nombre del dispositivo portátil indica que el sistema operativo instalado en el dispositivo portátil no corresponde a la versión de software instalada en la computadora y que es necesaria una actualización del sistema operativo.

Á

Opciones: las opciones disponibles varían según la tarea que seleccione bajo Recursos.

Â

Panel de contenido: cuando está seleccionado Dispositivos portátiles conectados, el panel de contenido muestra los detalles acerca de los dispositivos portátiles que están conectados y encendidos:

• Nombre
• Batería (iones de litio): carga de la batería de iones de litio (recargable) (crítica 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % o “--” para indicar que no hay una batería presente).
• Batería (AAA): carga de la batería AAA (crítica 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % o “--” para indicar que no hay una batería presente).
• Tamaño de almacenamiento
• Versión del SO

Ã

Panel de vista previa: presenta información sobre un dispositivo portátil al hacer clic en “Dispositivos portátiles conectados” en el panel de recursos y luego en un dispositivo portátil en el panel de contenido. Si selecciona un archivo de TI-Nspire™ en el panel de Contenido, el panel de Vista Previa muestra una vista previa disponible para ese archivo.

• Tipo de dispositivo portátil: Nombre de los dispositivos portátiles.
• Identificación del producto: Identificación del producto del dispositivo portátil.
• ROM de arranque: Arranque interno que ejecuta la operación de nivel inferior para iniciar el dispositivo.
• Cargador de arranque: Arranque externo que ejecuta la operación de nivel inferior para iniciar el dispositivo.
• Sistema operativo: El sistema operativo está en uso.
• Espacio disponible: La cantidad de espacio restante y disponible en el dispositivo portátil.
• Batería (iones de litio): carga de la batería de iones de litio (recargable) (crítica 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % o “--” para indicar que no hay una batería presente).
• Batería (AAA): carga de la batería AAA (crítica 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % o “--” para indicar que no hay una batería presente).

Cuando selecciona un dispositivo portátil, todos los archivos y carpetas del dispositivo portátil aparecen en el panel de Contenido. Cuando se selecciona un archivo o una carpeta, los detalles se muestran en el panel de Vista Previa. Haga clic en el icono para obtener la vista previa del documento.

Los detalles acerca de la carpeta o archivo seleccionado se muestran en el panel de Vista Previa.

Detalles de la carpeta seleccionada

Detalles del archivo seleccionado

▶ Para ver los archivos de una carpeta, haga doble clic en el nombre de la carpeta en el panel de Contenido. Los archivos de la carpeta aparecen en una lista en el panel de Contenido.
▶ Para obtener una vista previa del contenido de un archivo .tns, seleccione Haga clic aquí para obtener la vista previa del documento en el panel de Vista previa.