Cómo Instalar una Actualización de SO
Nota: Para evitar la pérdida de datos no guardados, cierre todos los documentos en el dispositivo portátil antes de actualizar el sistema operativo. Actualizar el SO no reemplaza ni quita los documentos previamente guardados.
El SO en un nuevo dispositivo portátil viene junto con el instalador, el cual coloca el SO en una ubicación por defecto tal como: C:\mydocuments\TI-Nspire\downloads.
Vaya al sitio education.ti.com/latest para descargar los archivos del sistema operativo más recientes.
Nota: Puede instalar las actualizaciones del SO en dispositivos portátiles conectados desde el espacio de trabajo de Contenido en cualquier momento.
| 1. | Asegúrese de que la computadora esté conectada a Internet. |
| 2. | Muestre todos los dispositivos portátiles conectados haciendo clic en la flecha junto a dispositivos portátiles conectados TI-Nspire™ en el panel de recursos. |
|
Nota: Un símbolo de atención El dispositivo portátil necesita una actualización de SO. |
| 3. | Coloque el mouse sobre el dispositivo portátil TI-Nspire™ que desee actualizar, luego haga clic con el botón derecho del mouse. |
| 4. | Haga clic en Verificar si hay una actualización del SO. |
Se abre el cuadro de diálogo Verificar si hay una actualización del SO.
| 5. | Haga clic en Cerrar para cancelar la instalación o haga clic en Continuar y siga las instrucciones para instalar el SO en el dispositivo portátil. |
Cuando la actualización esté completa, el dispositivo portátil se reinicia automáticamente.
Nota: Para evitar la pérdida de datos no guardados, cierre todos los documentos en el dispositivo portátil antes de actualizar el sistema operativo. Actualizar el SO no reemplaza ni quita los documentos previamente guardados.
| 1. | Haga clic en Dispositivos portátiles conectados TI-Nspire™ en el panel de recursos. |
| 2. | Seleccione todos los dispositivos portátiles que desea actualizar en el panel Contenido. |
| 3. | Haga clic en Herramientas > Instalar SO. |
Se abre el cuadro de diálogo Instalación del sistema operativo.
| 4. | Haga clic en Añadir archivo del SO. |
Se abre el cuadro de diálogo Añadir a lista de transferencias.
| 5. | Seleccione los archivos del SO que correspondan. |
| • | Seleccione TI-Nspire.tco para actualizar un dispositivo portátil TI-Nspire™ CX. |
| • | Seleccione TI-Nspire.tcc. para actualizar un dispositivo portátil TI-Nspire™ CX CAS. |
| • | Si va a actualizar un dispositivo portátil de TI-Nspire™ CX II, seleccione TI-Nspire.tco2. |
| • | Si va a actualizar un dispositivo portátil de TI-Nspire™ CX II CAS, seleccione TI-Nspire.tcc2. |
| • | Si va a actualizar un dispositivo portátil de TI-Nspire™ CX II-T, seleccione TI-Nspire.tct2. |
| 6. | Haga clic en Seleccionar. |
La instalación del SO se vuelve a mostrar junto con los archivos del SO que seleccionó.
| 7. | Haga clic en Instalar SO. |
La información de la versión del SO se actualizará y el cuadro de diálogo Seleccionar archivo del SO para dispositivo portátil se volverá a mostrar para permitir otras selecciones.
junto al nombre del dispositivo portátil significa: