TI System Menu
Este submenú está situado en Más módulos.
Nota: Al crear un nuevo programa que utilice este módulo, se recomienda utilizar el tipo de programa Intercambio de datos. Esto garantizará que se importen todos los módulos relevantes.
|
Elemento |
Descripción |
|---|---|
|
desde ti_system import * |
Importa todos los métodos (funciones) del módulo ti_system. |
|
recall_value("name") |
Recuerda la variable del SO predefinida (valor) denominada "name". |
|
store_value("name",value) |
Almacena la variable de Python (value) en una variable del SO denominada "name". |
|
recall_list("name") |
Recuerda una lista del SO predefinida denominada "name". |
|
store_list("name",list) |
Almacena la lista de Python (list) en una variable de lista del SO denominada "name". |
|
eval_function("name",value) |
Evalúa una función del SO predefinida con el valor especificado. |
|
get_platform() |
Devuelve "hh" para unidad portátil y "dt" para escritorio. |
|
get_key() |
Devuelve una cadena que representa la tecla presionada. La tecla "1" devuelve "1", "esc" devuelve "esc", etc. Cuando - get_key() - se llama sin parámetros, vuelve inmediatamente. Cuando se llama con un parámetro - get_key(1) - espera hasta que se presione una tecla. |
|
get_mouse() |
Devuelve coordenadas del ratón como una tupla de dos elementos, o la posición de píxel en el lienzo o (-1,-1) si es externa al lienzo. |
|
while get_key() != "esc": |
Ejecuta los comandos en el bucle "while" hasta que se oprime la tecla "esc". |
|
clear_history() |
Borra la historia de Shell. |
|
get_time_ms() |
Devuelve tiempo en milisegundos con una precisión de milisegundos. Esta funcionalidad se puede utilizar para calcular una duración en lugar de determinar la hora real del reloj. |