Menú de dibujo de TI

Este submenú está situado en Más módulos.

Nota: Al crear un nuevo programa que utilice este módulo, se recomienda utilizar el tipo de programa Gráficos geométricos. Esto garantizará que se importen todos los módulos relevantes.

Elemento

Descripción

de ti_draw import *

Importa todos los métodos del módulo ti_draw.

 

Forma

Elemento

Descripción

draw_line()

Dibuja una línea que comienza desde la coordenada x1,y1 especificada a x2,y2.

draw_rect()

Dibuja un rectángulo que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho y la altura especificados.

fill_rect()

Dibuja un rectángulo que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho y la altura especificados y lo rellena con el color especificado (usando el color definido o negro si no está definido).

draw_circle()

Dibuja un círculo que comienza en la coordenada de centro x,y especificada con el radio especificado.

fill_circle()

Dibuja un círculo que comienza en la coordenada de centro x, y especificado con el radio especificado y lo rellena con el color especificado (usando el color definido o negro si no está definido).

draw_text()

Dibuja una cadena de texto que comienza en la coordenada x, y especificada.

draw_arc()

Dibuja un arco que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho, altura y ángulos especificados.

fill_arc()

Dibuja un arco que comienza en la coordenada x,y especificada con el ancho, la altura y los ángulos especificados relleno con el color especificado (usando set_color o negro si no se ha definido).

draw_poly()

Dibuja un polígono utilizando los valores de la lista x y los de la lista y especificados.

fill_poli()

Dibuja un polígono utilizando los valores de la lista x y los de la lista y especificados relleno con el color especificado (usando set-color o negro si no se ha definido).

plot_xy()

Dibuja una forma utilizando las coordenadas x, y especificadas y el número especificado del 1 al 13 que representa diferentes formas y símbolos (ver a continuación).

 

Control

Elemento

Descripción

clear()

Borra toda la pantalla Se puede utilizar con parámetros de x,y,ancho y altura para borrar un rectángulo existente.

clear_rect()

Borra el rectángulo en la coordenada x,y especificada con el ancho y la altura especificados.

set_color()

Establece el color de las formas que siguen en el programa hasta que se establece otro color.

set_pen()

Establece el grosor y el estilo especificados del borde al dibujar formas (no aplicable al utilizar comandos de relleno).

set_window()

Establece el tamaño de la ventana en la que se dibuja cualquier forma.

Esta función es útil para cambiar el tamaño de la ventana para que coincida con los datos o para cambiar el origen (0,0) del lienzo de dibujo.

get_screen_dim()

Devuelve la xmax y ymax de las dimensiones de la pantalla.

use_buffer()

Activa un búfer de fuera de pantalla para acelerar el dibujo.

paint_buffer()

Muestra la salida de dibujo almacenada en búfer.

Las funciones use_buffer() y paint_buffer() son útiles en casos en los que la visualización de varios objetos en la pantalla podría provocar retrasos.

 

Notas

• La configuración predeterminada tiene (0,0) en la esquina superior izquierda de la pantalla. El eje x positivo señala hacia la derecha y el eje y positivo señala la parte inferior. Esto se puede modificar mediante la función set_window().
• Las funciones en el módulo ti_draw solo está disponible en el dispositivo portátil y en la vista de dispositivo portátil en la computadora de escritorio