Übertragen von Dateien von Handheld zu Handheld

Sie können Dokumente, Betriebssystemdateien und Ordner an ein anderes TI-Nspire™ Handheld senden.

Hinweis: TI-Nspire™ CX Handhelds müssen Version 4.5.1 des BS oder höher ausführen, um Übertragungen von bzw. zu TI-Nspire™ CX II durchführen zu können.

Regeln zum Übertragen von Dateien und Verzeichnissen

• Sie können Dokumente und Betriebssystemdateien übertragen.
• Betriebssysteme können nicht zwischen verschiedenen Handheld-Typen ausgetauscht werden. Sie können beispielsweise ein CAS-Betriebssystem nur auf ein CAS-Handheld übertragen.
• Wenn ein Dokument, das Sie senden, mit demselben Namen bereits auf dem empfangenden Handheld vorhanden ist, wird das Dokument umbenannt. Das System fügt dem Namen eine Zahl an, um ihn eindeutig zu machen. Wenn zum Beispiel „MeineDaten“ auf dem empfangenden Handheld existiert, würde die Datei in „MeineDaten(2)“ umbenannt werden.

Sowohl das sendende als auch das empfangende Handheld zeigt eine Meldung an, die den neuen Namen angibt.

• Die maximale Länge für einen Dateinamen, einschließlich der vollständigen Pfadangabe, beträgt 255 Zeichen. Wenn eine übertragene Datei denselben Namen wie eine vorhandene Datei auf dem empfangenden Handheld hat und die Dateinamen 255 Zeichen lang sind, wird der Name der übertragenen Datei gekürzt, damit die Software das im vorstehenden Absatz beschriebene Umbenennungsschema befolgen kann.
• Alle dem übertragenen Dokument zugeordneten Variablen werden mit dem Dokument übertragen.
• Das Timeout für Übertragungen beträgt 30 Sekunden.

Achtung: Einige ältere TI-Nspire™ Handhelds können nur Dateien empfangen, aber keine Ordner. Falls Sie beim Übertragen auf ein älteres TI-Nspire™ Handheld eine Fehlermeldung erhalten, finden Sie weitere Informationen hierzu im Abschnitt Häufig auftretende Fehler- und andere Meldungen.

Senden eines Dokuments oder Ordners an ein anderes Handheld

1. Vergewissern Sie sich, dass zwei Handhelds miteinander verbunden sind.
2. Öffnen Sie den Dateibrowser Eigene Dateien und wählen Sie die Datei oder den Ordner aus, den Sie übertragen möchten.
3. Markieren Sie mit den Touchpad-Tasten 5 und 6 das Dokument bzw. den Ordner, das/den Sie senden möchten.
4. Drücken Sie ~ 1 6, um im Menü „Dokument“ die Option Senden auszuwählen.
5. Die Dateiübertragung beginnt. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Übertragungsstatus an. Das Dialogfeld „Senden ...“ enthält auch die Taste „Abbrechen“, mit der Sie die laufende Übertragung abbrechen können.

Nach einer erfolgreichen Übertragung wird die Meldung
„<Folder / File name> übertragen als <Folder / File name>.“ wird angezeigt. Wurde die Datei auf dem empfangenden Handheld umbenannt, wird in der Meldung der neue Dateiname angezeigt.

Empfangen eines Dokuments oder Ordners

Der Benutzer des empfangenden TI-Nspire™ Handhelds muss nichts unternehmen. Die Handhelds werden automatisch eingeschaltet, wenn das Kabel angeschlossen wird.

Nach einer erfolgreichen Übertragung erscheint die Meldung „<Folder / File name> erhalten“. wird angezeigt. Musste die Datei umbenannt werden, wird in der Meldung der neue Dateiname angezeigt.

Achtung: Einige ältere TI-Nspire™ Handhelds können nur Dateien empfangen, aber keine Ordner. Falls Sie beim Übertragen auf ein älteres TI-Nspire™ Handheld eine Fehlermeldung erhalten, finden Sie weitere Informationen hierzu im Abschnitt Häufig auftretende Fehler- und andere Meldungen.

Abbrechen einer Übertragung

1. Zum Abbrechen einer laufenden Übertragung drücken Sie auf dem sendenden Handheld die Schaltfläche Abbrechen. Der Benutzer eines der Geräte kann auch d drücken.
2. Drücken Sie d oder ·, um die Übertragungsfehlermeldung zu schließen.