Meldungen bei Betriebssystem-Aktualisierungen

In diesem Abschnitt sind die Informationen und Fehlermeldungen aufgelistet, die während einer Betriebssystem-Aktualisierung auf den Handhelds angezeigt werden können.

Anzeige auf:

Meldung und Bedeutung

Sender-Handheld

„Empfänger hat nicht genügend Speicherplatz. Machen Sie <xxxK> frei.“

Diese Meldung zeigt an, dass das empfangende Gerät nicht genügend Speicherplatz für das neue Betriebssystem hat. Der Speicherplatzbedarf wird angezeigt, damit Sie wissen, wie viel Speicherplatz Sie für das neue Betriebssystem freigeben müssen. Dateien können auf einem Computer gespeichert werden, um den erforderlichen Speicherplatz freizugeben.

Sender-Handheld

„Empfänger muss vor der Betriebssystemaktualisierung die Batterien austauschen.“

Diese Meldung zeigt an, dass die Batterien im empfangenden Gerät ausgetauscht werden müssen. Senden Sie die BS-Aktualisierung, nachdem die Batterien ausgetauscht wurden.

Sender-Handheld

„Der Empfänger hat ein neueres BS und kann
dieses BS nicht laden.“

OK

Diese Meldung zeigt an, dass das empfangende Gerät über eine neuere BS-Version als die übertragene verfügt. Betriebssysteme können nicht heruntergestuft werden.

Sender-Handheld

„Aktualisierung wird vom Empfänger nicht angenommen.“

OK

Diese Meldung zeigt an, dass das empfangende Gerät die Aktualisierung zurückweist.

Sender-Handheld

„Das BS wurde übertragen.
Sie können das Kabel jetzt abtrennen.“

OK

Diese Meldung zeigt an, dass die Übertragung abgeschlossen ist und das Trennen des Kabels vom sendenden Handheld nun sicher ist.

Sender-Handheld

„Senden des BS. Trennen Sie das Kabel nicht ab.“

Diese Meldung wird zusammen mit einer Fortschrittsleiste angezeigt, während die BS-Aktualisierung übertragen wird.

Beiden Handhelds

„Übertragung fehlgeschlagen. Prüfen Sie das Kabel und versuchen Sie es erneut.“

OK

Das sendende und/oder empfangende Handheld ist nicht richtig angeschlossen. Stecken Sie erneut das Kabel in jedes Handheld und wiederholen Sie die Übertragung.

Empfänger-Handheld

„Sie erhalten eine BS-Aktualisierung. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren.
Möchten Sie fortfahren?“

Ja Nein

Diese Meldung wird zu Beginn einer BS-Aktualisierung angezeigt. Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden Ja auswählen, antwortet das System automatisch mit Nein.

Empfänger-Handheld

„BS wird empfangen. Trennen Sie das Kabel nicht ab.“

Diese Meldung wird zusammen mit einer Fortschrittsleiste angezeigt, während die BS-Aktualisierung übertragen wird.

Empfänger-Handheld

„BS wird installiert.“

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Übertragung abgeschlossen ist. Sie dient dazu, den Benutzer über den Gerätestatus zu informieren.

Empfänger-Handheld

„Das BS wurde installiert. Das Handheld wird neu gestartet.“

OK

Diese Informationsmeldung wird kurz vor dem automatischen Neustart des Geräts angezeigt.

Empfänger-Handheld

„Die Installation ist fehlerhaft. Das Handheld wird neu gestartet. Sie müssen die BS-Aktualisierung wiederholen.“

OK

Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten, sodass die Installation fehlerhaft ist. Das Handheld wird neu gestartet. Installieren Sie nach dem Neustart erneut die BS-Aktualisierung.