Aufrufen des Prüfungsmodus durch Auswahl von Einschränkungen

Hinweis: Dies gilt für die TI-Nspire™-App für iPad® und die TI-Nspire™-CAS-App für iPad®, sofern nicht anders angegeben. Wenn Sie bereits einen Testcode haben, können Sie die Methode Eingabe Testcode verwenden.

1. Tippen Sie Prüfungsmodus und dann Prüfungsmodus-Einschränkungen wählen.

Dadurch wird das Dialogfeld Prüfungsmodusbeschränkungen geöffnet.

2. Wählen Sie den Standardwinkel aus, den Sie verwenden möchten. Verfügbare Einheiten sind: Grad und Radiant.
3. Wählen Sie den CAS-Modus aus, den Sie verwenden möchten. (nur TI-Nspire™-CAS-App für iPad®)
• Durch Auswahl von Ein werden CAS-Funktionen und Symbolmanipulation aktiviert.
• Durch Auswahl von Exakt arithmetisch werden exakte Ergebnisse als Brüche p und Wurzeln ‡ dargestellt.
• Aus deaktiviert CAS und exakte Ergebnisse.
4. Tippen Sie, um je nach Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Der Testcode wird automatisch auf der Grundlage Ihrer Auswahlen aktualisiert.

Hinweis: Eine detaillierte Liste der Einschränkungen finden Sie unter Erklärung der Einschränkungen im Prüfungsmodus.

5. Tippen Sie Weiter.
6. Tippen Sie bei der Aufforderung App-Selbstsperre bestätigen auf Ja.

• Vorhandene Daten in der Zwischenablage werden gelöscht.
• Eine grüne Titelleiste zeigt an, dass sich die Software im Prüfungsmodus befindet. Es zeigt das Symbol Beenden, die Symbole Rückgängig/Wiederholen, das Symbol Dokument löschen, den Status des CAS-Modus oder exakt arithmetisch (falls zutreffend), den Testcode, die während der Testsitzung verstrichene Zeit, das Symbol Prüfungsmodus-Informationen und das Symbol Einstellungen an.