Untersuchen von Graphen mit Pfad-Plot

Mit Path-Plot können Sie zur Analyse der grafischen Darstellung Funktions-, parametrische und polare Gleichungen in Echtzeit animieren, es wird also nicht nur der endgültige Plot angezeigt.

Ändern der Pfad-Plot-Einstellungen

1. Tippen Sie in der Grafikansicht auf Extras und navigieren Sie zu Spur> Pfad-Plot > und wählen Sie Spur einrichten.
2. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
- Grafiktyp: Funktion, Parametrisch oder Polar wird als Graphentyp ausgewählt.
- Pfad-Schritt: Legt das Inkrement der unabhängigen Variablen fest, bei der Werte gezeichnet werden.
- Zukünftigen Pfad anzeigen: Wechselt die Anzeige aller zukünftigen Punkte für jede einzelne Funktion nach dem Ausgangs- oder aktuellen Punkt des Graphen. Sie können diese Einstellung auch umschalten, wenn Sie den Graphen mit den Auf-/Abwärtspfeiltasten anzeigen.
- Punktkoordinaten zeigen: Wechselt die Anzeige der Koordinaten für aufgezeichnete Trace-Punkte.

Pfad-Plot aktivieren

1. Geben Sie die Gleichung(en) ein.
2. Wählen Sie im Menü Spur Pfad-Plot > Funktion/Parametrisch/Polar.
3. Navigieren Sie durch die Animation durch:
- Verwendung der Symbole zum Anhalten, Wiedergeben und Zurücksetzen der Animation,
- Verwendung der Links/Rechts-Pfeiltasten,
- Eingabe einer Zahl, um zu diesem Punkt zu springen.