Descripción de la actividad
Una Lección de Razones de Unidad
Objetivos
• Los estudiantes comprenderán que la razón de cambio constante es la pendiente de una recta.
Vocabulario
• Razón de cambio constante
• Variable dependiente
• Variable independiente
• Pendiente de una recta
Antes de la Lección
• Lee la historia de Jack y el tallo de la haba. Si no tienes un libro con la historia, una copia libre la hayas en http://www.authorama.com/english-fairy-tales-15.html.
• En la clase de ciencias se puede hacer un experimento involucrando el crecimiento de las habas en un modo controlado. Los estudiantes ya deben tener entonces experiencia con el crecimiento de las plantas.
Acerca de la Lección
• Esta lección implica que los estudiantes usen el archivo eltallo_dehaba_deJack.tns para registrar y graficar la razón de cambio constante. A los estudiantes se les da los siguiente:
En la clase de ciencia de se ha desarrollado un experimento con el crecimiento de una planta de haba. Una vez que brotó la semilla, los estudiantes midieron y registraron la altura de la planta cada cuatro días. Usando tu archivo TI-Nspire eltallo_dehaba_deJack.tns, emularás el crecimiento de una planta de haba promedio.
• Como un resultado, los estudiantes observarán el crecimiento de la planta y analizarán los datos registrados. Determinarás cuántas semanas tomará que el tallo de la planta de haba de Jack crezca lo suficiente para alcanzar la cueva del Gigante.