TI-84 Plus CE 图形计算器应用程序
根据需要学习和使用 TI-84 Plus CE 图形计算器的应用程序。新增的应用软件扩展了计算器的功能,能够执行特定的数学、科学和 STEM 功能。Python 应用程序
此应用程序预安装在 Python 版本的 TI-84 Plus CE 图形计算器上。* 非常适合 STEM 课程等的编码语言,在任何地方编程都很方便。
- 让学生为 21 世纪的职业需求做好准备
- 使用易于学习和使用的语言编写代码
- 使用和体验可选用的扩展模块 Python
卡式几何应用程序 (Cabri™ Jr. App)
使用计算器的交互式几何图形,让学生的学习体验进入新的高度。通过构建、分析和转换数学模型和几何图形,在教室中激发学习热情。
Cabri™ Jr. (卡式几何) 是 CABRILOG®与著名的法国数学家 Jean-Marie Laborde (让-玛丽·拉沃尔德) 为 TI 开发的, 具有以下功能:
- 解析、变换和欧几里得几何函数
- 使用一组点,以交互方式构建几何架构,如:点,轨迹,线,多边形,圆和其他基本几何图形
- 即时更改几何架构查看模型规律,提出假设并导出结论, 并获得更直观和高度交互的界面
数据表应用程序 (CellSheet™ App)
这一电子表格功能,让您的计算器成为通用的在课堂中使用的工具:
- 允许学生在单元格中输入数据和文字
- 创建单元格公式并使用内置函数
- 从 Microsoft® Excel® 导入或导出 Excel 文档
圆锥曲线作图应用程序 (Conic Graphing App)
此应用程序将以函数,参数或极坐标形式显示方程式,还可以用简单方法绘制四种圆锥图形:
- 圈
- 椭圆
- 双曲线
- 抛物线
输入所需的参数,可以绘制:
- 图形
- 跟踪
- 找出圆锥曲线的特征
不等式作图应用程序 (Inequality Graphing App)
学生可以使用符号输入不等式,绘制包括并集和相交阴影的不等式,跟踪函数之间相交的点,存储 (x, y) 坐标以便查看和输入线性编程函数。
元素周期表应用程序 (Periodic Table)
这个应用程序不仅在 TI 图形计算器上显示基本的元素周期表,学生还可以研究和查看元素在周期表的趋势。
其它特点:
- 关于 109 个已知元素的 15 个属性和资料
- 元素的周期图
- 元素间轻松浏览
多项式求根与联立方程应用程序 (Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App)
多项式求根功能包括:
- 输入多项式,最高为 10 (包括阶次)
- 易于使用的 POLY MODE 屏幕可设置所有选项
- 显示许多根的分数或小数形式的根
- 选择仅显示二阶和三阶多项式的实根
- 对于 4 级或更高的多项式,根以复数格式显示
- 将多项式存储到 Y = 以进行图形绘制和评估 通过以 Real 格式存储根来验证根为多项式函数的零
联立方程求解功能包括:
- 输入最多包含 10 个方程式和 10 个未知数的方程式系统
- 易于使用的 SIMULT MODE 屏幕可设置所有选项
- 显示唯一解决方案,无限解决方案和无解决方案
- 存储系数矩阵,扩充矩阵和解
- 显示精简行梯形表格
概率模拟应用程序 (Probability Simulation App)
通过交互式动画来探索概率理论,该动画可模拟骰子的滚动,抛硬币和在计算器上生成随机数。
选项包括:
- 条状图
- 试验数据表
- 设置试验次数
- 数据收集方式
- 权重
此外,学生可以导出数据以进一步研究。
科学工具应用程序 (Science Tools App)
科学工具可用于在计算器上进行单位转换。借助此应用程序,计算器中在科学课堂上会发挥更大的作用。
功能包括:
- 常数和转换
- 有效数字计算
- 绘图工具
- 矢量工具
TI-Innovator™ 创新者系统应用程序 (TI-Innovator™ Hub App)
TI-Innovator™ Hub 创新者系统应用程序将 HUB 菜单添加到 TI-84 Plus CE 图形计算器的编程菜单中。通过此菜单选项,可以轻松地选择,创建常用程序命令,与 TI-Innovator™ Hub一起使用。
图像变换应用程序 (Transformation Graphing App)
使用此应用程序,学生可以直观地得出有关函数的结论,并提高对图形的理解能力。使用此应用程序,只需输入函数,在更改参数时观察函数的变化。
学生可以:
- 实时观看由更改系数值导致的图形变换
- 改变方程系数,观看数据图
威尼尔数据采集程序 (Vernier EasyData® App)
这款威尼尔软件技术公司 (Vernier Software & Technology) 的 EasyData® 应用软件,简单方便,使用 TI-84 Plus CE 进行数据采集,探索身边的世界。使用 EasyTemp 温度传感器时,该 EasyData® 应用程序自动启动数据采集模式,并加载内置实验功能支持的威尼尔公司的传感器。EasyData® 支持带有 USB 接口的传感器,并用 TI-84 Plus 系列计算器进行数据采集,CBR™ 2 使用 TI-84 Plus CE 进行数据采集。
SAT® 和 AP® 是美国大学理事会的注册商标。PSAT® 是大学理事会和国家优秀奖学金公司的注册商标。ACT 是 ACT. Inc.的注册商标。IB 是国际文凭组织拥有的注册商标。以上机构均不参与本产品的生产,且不担保本产品。政策可能会发生变更。访问 www.collegeboard.org,www.act.org 和 www.ibo.org。
CABRILOG 是 CABRILOG SAS 的注册商标。Vernier EasyData,Vernier EasyLink 和 Vernier EasyTemp 是Vernier Software&Technology 的注册商标。Microsoft 和 Excel 是其各自所有者的财产。
*只有 TI-84 Plus CE 图形计算器的 Python 版本具有 Python 编程功能