| 1. Texas Instruments stellt der Schule und den Lehrkräften ein „Muster-Eltern-Infoblatt“ auf der TI-Webseite zur Verfügung. Dieses besteht aus einem Muster-Informationsbrief für die Eltern/Erziehungsberechtigten, einem Muster-Bestellformular und einem Freirechner-Antragsformular. Das "Muster-Eltern-Infoblatt" soll lediglich als Kommunikationshilfe dienen und kann von der Schule nach Bedarf modifiziert werden (ausgenommen Matheklasse! -Logo und Freirechner-Antragsformular).
2. Die Schule/die Lehrkraft informiert die Eltern/Erziehungsberechtigten, dass Graphikrechner/ Computer-Algebra-Systeme eingeführt werden sollen. In diesem Zusammenhang werden auch die verschiedenen Finanzierungsmodelle, die es an der Schule gibt, und Kaufoptionen vorgestellt – und das Förderprogramm Matheklasse!.
3. Anschließend füllen die Eltern/Erziehungsberechtigten die Bestellung aus oder beantragen einen Freirechner. Dem Antrag auf Freirechner ist eine ALG II-Bescheinigung* oder die Begründung für einen dringenden Härtefall beizufügen.
4. Die Schüler/innen geben das ausgefüllte Bestellformular oder das ausgefüllte Antragsformular (letzteres einschließlich ALG II-Bescheinigung* oder Begründung für einen dringenden Härtefall) bei ihrer Lehrkraft ab.
5. Die Schule prüft die Anträge der Eltern/Erziehungsberechtigten auf Freirechner und reicht den Schul-Antrag für den Gutschein für die Anzahl der gemäß Prüfung der Schule tatsächlich benötigten Freirechner bei der neutralen Koordinationsstelle Matheklasse! ein. Die Schule bestätigt in ihrem Antrag an die Koordinationsstelle Matheklasse! mit Unterschrift der Schulleitung und Schulstempel, dass ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler ein Freirechner beantragt wird, bei denen die Eltern/Erziehungsberechtigten einen Graphikrechner bzw. ein Computer-Algebra-System aus eigenen Mitteln nicht finanzieren können. Sie bestätigt in ihrem Antrag weiter, dass die Möglichkeiten einer Förderung durch die Schule, einen Förderverein oder sonstige Sponsoren bereits vollständig ausgeschöpft wurden. Eine Weiterleitung der ALG II-Bescheinigungen* oder der Härtefallbegründungen an die Koordinationsstelle ist zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich. Für eventuelle Rückfragen der Koordinationsstelle Matheklasse! werden die Originalanträge der Eltern/Erziehungsberechtigten (einschließlich ALG II-Bescheinigung* oder Begründung für einen dringenden Härtefall) bis zur Auslieferung der Rechner durch den Händler von der Schule archiviert.
6. Die Koordinationsstelle Matheklasse! prüft die Schul-Anträge innerhalb von fünf Werktagen. Nach erfolgreicher Prüfung stellt die neutrale Koordinationsstelle Matheklasse! den Gutschein aus und sendet diesen an die Schule.
Nur bei Rückfragen oder Unklarheiten werden die Antragsformulare der Eltern zusammen mit den ALG II-Bescheinigungen* oder Härtefallbegründungen bei der Schule angefordert. Diese Daten werden von der Koordinationsstelle Matheklasse! ausschließlich für die Prüfung der Anträge verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Koordinationsstelle Matheklasse! entscheidet über die Gewährung der Freirechner nach freiem Ermessen. Die Entscheidung der Koordinationsstelle Matheklasse! ist endgültig.
|