Voi siete qui: Utilizzo di variabili

Utilizzo di variabili

Una variabile è un valore definito che può essere utilizzato più volte in un'attività. È possibile definire un valore o una funzione come variabile all'interno di ogni applicazione. In un'attività, le variabili sono condivise dalle applicazioni TI‑Nspire™. Ad esempio, è possibile creare una variabile in Calcolatrice e successivamente utilizzarla o modificarla in Grafici e Geometria o Foglio elettronico all'interno della medesima attività.

Ogni variabile ha un nome e una definizione e la definizione può essere modificata. Quando si modifica la definizione, tutte le occorrenze della variabile nell'attività vengono aggiornate per implementare la nuova definizione. Nel software TI‑Nspire™, una variabile ha quattro attribuiti:

Nome - Nome definito dall'utente assegnato al momento della creazione.
Posizione - Le variabili sono archiviate nella memoria.
Valore - Numero, testo, espressione matematica o funzione.
Tipo - Tipo di dati che possono essere memorizzati in una variabile.

Nota: le variabili create con il comando Local all'interno di una funzione o di un programma definito dall'utente non sono accessibili al di fuori di tale funzione o programma.

Collegamenti argomento

Collegamento di valori nelle pagine

Creazione di variabili

Uso (collegamento) di variabili

Attribuzione di nomi di variabile

Regolazione dei valori delle variabili con un cursore a scorrimento

Blocco e sblocco di variabili

Rimozione di una variabile collegata

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated