1. | En el menú Configuraciones en el Conjunto de Herramientas de Documentos, seleccione Configuraciones. |
2. | Seleccione las configuraciones que desee utilizar. |
- | Mostrar dígitos. Configura el formato de visualización para los números como decimales fijos o flotantes. |
- | Ángulo para graficar. Configura la unidad del ángulo para todas las aplicaciones de Gráficos y del Graficador en 3D en el documento actual. La configuración predeterminada es Radián. Configúrelo en Automático si desea que los ángulos para graficar sigan la configuración de Ángulo en el menú principal Archivo > Configuraciones. Un indicador para el modo del ángulo muestra el modo resultante en las aplicaciones de Gráficos y del Graficador en 3D. |
- | Ángulo geométrico. Configura la unidad del ángulo para todas la aplicaciones de Geometría en el documento actual. La configuración predeterminada es Grado. Configúrelo en Automático si desea que los ángulos geométricos sigan la configuración de Ángulo en el menú principal Archivo > Configuraciones. Un indicador en modo de ángulo muestra el modo resultante en las aplicaciones de Geometría. |
- | Ocultar automáticamente las etiquetas de diagrama. En la aplicación Gráficos, oculta la etiqueta que generalmente aparece junto a la relación graficada. |
- | Mostrar valores al final de los ejes. Solo aplica a la aplicación de Gráficos. |
- | Mostrar las herramientas de sugerencias para la manipulación de funciones. Solo aplica a la aplicación de Gráficos. |
- | Encuentra automáticamente los puntos de interés. En la aplicación de Gráficos, muestra ceros, mínimos y máximos mientras que traza los gráficos de la función. |
- | Fuerza los ángulos del triángulo geométrico a enteros. Restringe los ángulos de un triángulo a valores enteros a medida que usted va creando o editando el triángulo. Esta configuración aplica sólo en la Vista de geometría con la unidad del ángulo de geometría configurada en Grado o Gradián. Esto no aplica a triángulos analíticos en la Vista de Gráficos ni a los triángulos analíticos en la Ventana analítica de la Vista de Geometría. Esta configuración no afecta los ángulos existentes y no aplica al construir un triángulo con base en los puntos insertados anteriormente. De forma predeterminada, esta opción está deseleccionada. |
- | Etiqueta los puntos automáticamente. Aplica a las etiquetas (A, B, ..., Z, A1, B1 y así sucesivamente) para puntos, líneas y vértices de figuras geométricas a medida que usted las va dibujando. Esta secuencia de etiquetado inicia en A en cada página de un documento. De forma predeterminada, esta opción está deseleccionada. |
Nota: Si crea un objeto nuevo que usa puntos existentes sin etiquetar, estos puntos no se etiquetarán automáticamente en el objeto terminado.
- | Haga clic en Restaurar para restaurar todas las configuraciones a sus valores predeterminados de fábrica. |
- | Haga clic en Convertir en predeterminado para aplicar las configuraciones actuales al documento abierto y guardarlas como el valor predeterminado para los nuevos documentos de Gráficos y Geometría. |
Los menús de contexto otorgan el acceso rápido a las herramientas y a los comandos usados más comúnmente que aplican a un objeto específico. Por ejemplo, puede utilizar un menú de contexto para cambiar el color de la línea de un objeto o para agrupar un conjunto de objetos seleccionados.
▶ | Muestre el menú de contexto para un objeto de una de las siguientes maneras. |
- | Windows®: Haga clic con el botón derecho en el objeto. |
- | Mac®: Mantenga presionado “ y haga clic en el objeto. |
- | Dispositivo portátil: Mueva el puntero hasta el objeto y después presione / b. |
Puede ocultar y mostrar gráficos individuales, objetos geométricos, texto, etiquetas, mediciones y los valores al final de los ejes.
Para ver temporalmente los objetos ocultos o gráficos o para restaurarlos como objetos que se muestran:
1. | En el menú Acciones, seleccione Ocultar/Mostrar. |
La herramienta Ocultar/Mostrar aparece en el área de trabajo y todos los objetos ocultos se vuelven visibles en colores atenuados.
2. | Haga clic en un gráfico u objeto para cambiar su estado de oculto/visible. |
3. | Para aplicar los cambios y cerrar la herramienta Ocultar/Mostrar, presione ESC. |
Puede insertar una imagen como fondo de una página de Gráficos o Geometría. El formato del archivo de la imagen puede ser .bmp, .jpg o .png.
1. | En el menú Insertar, haga clic en Imagen. |
2. | Navegue hasta la imagen que desea insertar, selecciónela y haga clic en Abrir. |
Para obtener información sobre cómo mover, redimensionar y borrar una imagen de fondo, consulte Cómo trabajar con imágenes en el software.
1. | En el menú Acciones, haga clic en Texto. |
Aparece la herramienta Texto en el área de trabajo.
2. | Haga clic en la ubicación del texto. |
3. | Escriba el texto en el cuadro que aparece y luego presione Intro. |
4. | Para cerrar la herramienta Texto, presione ESC. |
5. | Para editar el texto, haga doble clic en él. |
1. | Para seleccionar la función, haga clic en su gráfico. |
2. | Presione la tecla de Retroceso o SUPR. |
El gráfico se borra del área de trabajo y del historial de gráficos.