Cuando esté trabajando en el software TI‑Nspire™, usted puede insertar, copiar, mover y eliminar imágenes.
Cómo insertar imágenes
En las aplicaciones de Notas y Preguntas, y en la Encuesta Rápida, puede insertar más de una imagen en una página. Sólo puede insertar una imagen en una página en las aplicaciones de Gráficos y Geometría y Datos y Estadísticas.
1.
Abra el documento en el que desea agregar una imagen.
2.
Haga clic en Insertar > Imagen.
Se abre el cuadro de diálogo Insertar Imagen.
3.
Navegue a la carpeta donde se encuentra ubicada la imagen y seleccione la imagen.
4.
Haga clic en Abrir.
•
En las aplicaciones de Gráficos y Geometría y Datos y Estadísticas, la imagen se inserta en el fondo detrás del eje.
•
En Notas, Pregunta y Encuesta Rápida, la imagen se inserta en la ubicación del cursor. Puede escribir texto por encima o por debajo de la imagen y puede mover la imagen hacia arriba o hacia abajo en la página.
Nota: También puede insertar imágenes copiando una imagen al Portapapeles y pegándola en la aplicación.
Cómo mover Imágenes
En aplicaciones tales como Notas y Pregunta donde la imagen se coloca en la ubicación del cursor, usted puede reposicionar la imagen moviéndola a un nuevo renglón, un espacio en blanco o colocándola dentro de un renglón de texto. En las aplicaciones Gráficos y Geometría y Datos y Estadísticas, las imágenes se pueden mover a cualquier posición en la página.
1.
Seleccione la imagen.
•
En las aplicaciones Notas y Pregunta, haga clic en la imagen para seleccionarla.
•
En las aplicaciones de Gráficos y Geometría y Datos y Estadísticas, haga clic con el botón derecho en la imagen, y luego haga clic en Seleccionar > Imagen.
2.
Haga clic en la imagen seleccionada y mantenga presionado el botón del ratón.
•
Si una imagen está al frente, el cursor cambia a .
•
Si una imagen está en el fondo, el cursor cambia a .
3.
Arrastre la imagen a la nueva ubicación y libere el botón del ratón para colocar la imagen.
Si una imagen está en primer plano, el cursor cambia a cuando desliza el ratón sobre una ubicación donde hay una nueva línea o espacio. Las imágenes del fondo se pueden mover y colocar en cualquier lugar de la página.
Cómo redimensionar imágenes
Para retener la relación de aspecto de una imagen, redimensiónela tomando la imagen por una de sus cuatro esquinas.
1.
Seleccione la imagen.
•
En las aplicaciones Notas y Pregunta, haga clic en la imagen para seleccionarla.
•
En las aplicaciones de Gráficos y Geometría y Datos y Estadísticas, haga clic con el botón derecho en la imagen, y luego haga clic en Seleccionar > Imagen.
2.
Mueva el cursor a una de las esquinas de la imagen.
El cursor se transforma en (una flecha direccional de cuatro lados).
Nota: Si mueve el cursor hasta el borde de la imagen, el cursor se transforma en (una flecha direccional de dos lados). Si arrastra una imagen de uno de sus bordes para redimensionarla, la imagen se distorsiona.
3.
Haga clic en la esquina o borde de la imagen.
Se habilita la herramienta .
4.
Acorte la imagen para achicarla o alárguela para agrandarla.
5.
Libere el botón del ratón cuando la imagen alcance el tamaño deseado.
Como borrar imágenes
Para borrar una imagen de un documento abierto, complete los siguientes pasos.
1.
Seleccione la imagen.
•
Si una imagen está en primer plano, haga clic en la imagen para seleccionarla.
•
Si una imagen está en el fondo, haga clic derecho en la imagen, y luego haga clic en Seleccionar > Imagen.