De manera predeterminada, la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo presenta el texto en negro y las celdas con un fondo blanco. Puede cambiar el color de las celdas y del texto para resaltar o destacar datos. Los colores y el orden en el cual estos se asignan se basan en la paleta de colores de TI‑Nspire™.
1. | Seleccione las celdas que desea rellenar con color. Puede elegir una o más celdas en cualquier celda, columna o fila adyacentes. |
2. | Entre al menú de contexto y haga clic en Color >Color de Relleno. |
3. | Haga clic en el color que desea aplicar a las celdas. |
Nota: Si combina el texto de color y las celdas de color, elija los colores con cuidado de modo que pueda visualizar los documentos correctamente en el software o en el dispositivo portátil.
1. | Seleccione las celdas que contienen el texto que desea cambiar. Puede elegir una o más celdas en cualquier celda, columna o fila adyacentes. |
2. | Entre al menú de contexto y haga clic en Color >Color del Texto. |
3. | Haga clic en el color que desea aplicar al texto. Las celdas vacías en el área de selección muestran el cambio de color cuando se añade texto. |
Utilice una referencia de celda para usar los datos de una celda o de un rango de celdas en una fórmula. Los resultados del cálculo se actualizan automáticamente cuando cambian los valores en la celda.
Las referencias relativas solo incluyen la letra de columna y el número de fila de la celda (por ejemplo, E7). Una referencia relativa describe dónde está una celda en relación con otras celdas de la hoja de cálculo. La aplicación de Listas y Hoja de Cálculo lleva un registro de las referencias de celda relativas y ajusta la referencia automáticamente cuando las celdas que la rodean se desplazan (debido a las acciones que realiza, como borrar una columna o insertar celdas).
Siga estas pautas para especificar las referencias de celda:
• | Incluya una letra de columna y el número de fila en una referencia relativa. |
• | Si desea especificar una referencia absoluta, anteponga el símbolo $ a la letra de columna y al número de fila. |
• | Incluya los dos puntos (:) entre dos referencias de celda para especificar un rango de celdas. |
Las referencias absolutas incluyen el símbolo $ antes de la letra de columna y antes del número de fila (por ejemplo, $B$16). Las referencias absolutas siempre se refieren a la celda en una posición específica en la hoja de cálculo. La aplicación no ajusta automáticamente la referencia de celda cuando las posiciones de celda cambian.
1. | Haga doble clic en la celda y escriba la fórmula. Para obtener más información, consulte la sección Calculadora. |
2. | Desplácese hasta la posición correspondiente en la fórmula y escriba la referencia de celda. Utilice el formato para una referencia relativa (B3), una referencia absoluta ($B$2) o un rango de celdas (A1:A4). |
Nota: Puede hacer clic en Recalcular en el menú Acciones para actualizar todas las referencias y los resultados de fórmula en una hoja de cálculo.
1. | Haga clic en una celda para seleccionarla. |
— o —
Use las teclas de flecha para desplazarse hasta la celda.
Nota: Si desea borrar un rango de celdas, seleccione una celda en un borde o una esquina del rango y luego presione Shift y las teclas de flecha para seleccionar las demás celdas del rango.
2. | Presione Del. |
Nota: Si una celda utiliza una fórmula con una referencia absoluta a datos borrados, se mostrará un error. Las celdas que utilizan una fórmula con una referencia relativa a datos borrados se actualizan para usar los datos que aparecen actualmente en la posición a la cual se hace referencia.
Cuando copia celdas, las fórmulas de las celdas originales se copian en las celdas de destino.
1. | Haga clic en la celda que desea copiar. |
— o —
Use las teclas de flecha para desplazarse hasta la celda.
Nota: Si desea copiar un rango de celdas, seleccione una celda en un borde o una esquina del rango y luego presione Shift y las teclas de flecha para seleccionar las demás celdas del rango.
2. | Utilice el atajo de teclas estándar para copiar una selección. |
Windows®: Presione Ctrl+C.
Mac®: Presione “+C.
Dispositivo portátil: Presione / C.
3. | Haga clic en la celda donde desea duplicar la celda copiada. Si copia un bloque de datos, haga clic en la celda que se convertirá en la esquina izquierda superior del bloque copiado. |
4. | Para pegar las celdas seleccionadas, presione: |
Windows®: Presione Ctrl+V.
Mac®: Presione “+V.
Dispositivo portátil: Presione / V.
Importante: Pegue los datos copiados en una celda que esté en el mismo modo que la celda desde la cual se copiaron los datos originalmente. De lo contrario, una fórmula podría pegarse como una cadena entrecomillada en lugar de una fórmula.
Puede repetir la fórmula o el valor de una celda en las celdas adyacentes dentro de la fila o columna. También se puede repetir un rango de celdas de forma horizontal o vertical. Si rellena a partir de un rango que contiene una sucesión simple (por ejemplo, 2, 4, 6), la sucesión continúa en las celdas rellenadas.
1. | Haga clic en la celda que contiene el valor o la fórmula que desea repetir. |
Nota: Si repite un rango de celdas, arrastre para seleccionar el rango o seleccione una celda de un extremo del rango y luego use Shift con las teclas de flecha para seleccionar las celdas restantes.
2. | Haga clic en Datos > Rellenar. |
3. | Use las teclas de flecha o arrastre para seleccionar el rango que ocupará con las repeticiones. |
4. | Presione Ingresar. |
El valor, fórmula o patrón que seleccione para la duplicación se repite en el rango seleccionado.
Usted puede compartir el valor de una celda con otras aplicaciones de TI‑Nspire™ al almacenarla como una variable. Cuando define o hace referencia a una variable o celda compartida en Listas y Hoja de Cálculo, el nombre aparece precedido de un apóstrofe (').
1. | Haga clic en la celda que desea compartir. |
2. | Haga clic ![]() |
Dispositivo portátil: Presione / h o presione h y seleccione Store Var).
Se inserta una fórmula en la celda con var como marcador de posición para un nombre de variable.
3. | Escriba las letras “var” con un nombre para la variable y presione Ingresar. Use un nombre de variable que no exista en el problema actual. |
El valor se muestra en negrita para indicar que ahora está disponible como una variable para otras aplicaciones de TI‑Nspire™.
Cuando usted enlaza una celda con una variable, Listas y Hoja de Cálculo mantiene el valor de la celda actualizado para reflejar el valor actual de la variable. La variable puede ser cualquier variable en el problema actual y se puede definir en Gráficos y Geometría, Calculadora, Datos y Estadísticas o cualquier instancia de Listas y Hoja de Cálculo.
1. | Haga clic en la celda que desee enlazar con una variable. |
2. | Haga clic ![]() |
Dispositivo portátil: Presione / h o presione h y seleccione Enlazar con.
Se abre el menú EnlazVar.
3. | Bajo Enlazar con, presione ▲, y ▼ para desplazarse hasta el nombre de la variable. |
4. | Presione Ingresar. |
La celda muestra el valor de la variable.
Nota: Tenga precaución si enlaza con una variable del sistema. El enlace podría evitar que el sistema actualice la variable. Las variables del sistema incluyen resultados estadísticos (como Stat.RegEqn, Stat.dfError y Stat.Resid), así como variables del Solucionador Financiero (como tvm.n, tvm.pmt y tvm.fv).