La siguiente tabla describe las diferentes entradas utilizadas en los asistentes de Listas y Hoja de Cálculo.
Entrada |
Descripción |
m0 |
Valor hipotético de la media poblacional que usted evalúe. |
s |
La desviación estándar poblacional conocida; debe ser un número real > 0. |
Lista |
El nombre de la lista que contenga los datos que usted evalúe. |
Lista de frecuencia |
El nombre de la lista que contenga los valores de frecuencia para los datos en la Lista. Predeterminado=1. Todos los elementos deben ser números enteros | 0. Los valores de frecuencia también pueden escribirse como una lista, en el formato {1, 1, 3, 2}. |
v, Sx, n |
Estadísticas de resumen (media, desviación estándar y tamaño muestral) para los intervalos y pruebas de una muestra. |
s1 |
La desviación estándar poblacional conocida de la primera población para los intervalos y pruebas de dos muestras. Debe ser un número real > 0. |
s2 |
La desviación estándar poblacional conocida de la segunda población para los intervalos y pruebas de dos muestras. Debe ser un número real > 0. |
Lista 1, Lista 2 |
Los nombres de las listas que contengan los datos que usted evalúe para los intervalos y pruebas de dos muestras. |
Frecuencia 1, Frecuencia 2 |
Los nombres de las listas que contengan las frecuencias para los datos de la Lista 1 y la Lista 2 para los intervalos y pruebas de dos muestras. Predeterminados=1. Todos los elementos deben ser números enteros | 0. |
v1, Sx1, n1, |
Estadísticas de resumen (media, desviación estándar y tamaño muestral) para la muestra uno y la muestra dos en los intervalos y pruebas de dos muestras. |
Agrupados |
Especifica si las varianzas se agrupan para la prueba‑de la t de 2 muestras y el intervalo‑de la t de 2 muestras. |
p0 |
Proporción de muestra esperada para Prueba z ‑de 1 proporción. Debe ser un número real, como 0 < p0 < 1. |
x |
El conteo de los éxitos en la muestra para la prueba z‑de 1 proporción y el intervalo z‑de 1 proporción. Debe ser un número entero | 0. |
n |
El conteo de las observaciones en la muestra para la prueba z‑de 1 proporción y el intervalo z‑de 1 proporción. Debe ser un número entero > 0. |
x1 |
El conteo de los éxitos de la muestra uno para la prueba z‑de 2 proporciones y el intervalo z‑de 2 proporciones. Debe ser un número entero | 0. |
x2 |
El conteo de los éxitos de la muestra dos para la prueba z‑de 2 proporciones y el intervalo z‑de 2 proporciones. Debe ser un número entero | 0. |
n1 |
El conteo de las observaciones en la muestra uno para la prueba z‑de 2 proporciones y el intervalo z‑de 2 proporciones. Debe ser un número entero > 0. |
n2 |
El conteo de las observaciones en la muestra dos para la prueba z‑de 2 proporciones y el intervalo z‑de 2 proporciones. Debe ser un número entero > 0. |
Nivel C |
El nivel de confianza para las instrucciones del intervalo. Debe ser | 0 y < 100. Si es | 1, se supone que debe expresarse como un porcentaje y dividirse por 100. Predeterminado=0.95. |
RegEQ |
El indicador para el nombre de la función en la que se almacenará la ecuación de regresión calculada. |