Puede crear gráficas de los datos de una hoja de cálculo mediante Gráfico Rápido o Diagrama de Resumen Las celdas de Listas y Hoja de Cálculo que no contienen datos no se representan con puntos de datos en los gráficos.
Puede crear fácilmente un diagrama de puntos de los datos de una columna o un diagrama de dispersión de dos columnas adyacentes utilizando la función de Gráfico Rápido. Esta función muestra los datos graficados mediante la aplicación de Datos y Estadísticas.
Para crear un diagrama de dispersión:
1. | Nombre ambas columnas para declararlas como listas. |
2. | Seleccione ambas columnas. |
3. | En el menú de Datos, seleccione Gráfico Rápido. |
Se añade una aplicación de Datos y Estadísticas a la página con los datos diagramados. La lista que está a la izquierda se diagrama en el eje x, y la otra lista se diagrama en el eje y.
4. | (Opcional) Use las funciones de Datos y Estadísticas para analizar o mejorar visualmente el gráfico. |
Nota: Para obtener más información, consulte Cómo Usar Datos y Estadísticas.
En este ejemplo, se crea una tabla de resumen a partir de datos sin procesar y luego usa la tabla para generar un diagrama de resumen. Para obtener más información, consulte Cómo Usar Datos y Estadísticas.
|
|
Una tabla de resumen contiene una Lista X (o Y) y una Lista de resumen.
• | La Lista X (o Y) contiene valores numéricos o de cadena (como 1999 o “color”). Los valores numéricos generan un histograma. Los valores de cadena identifican las categorías para una gráfica de barras. |
• | La Lista de resumen contiene valores numéricos (como conteo, frecuencia o probabilidad) para cada elemento en la otra lista. |
Nota: En aquellas situaciones en las que usted ya tiene una tabla de resumen, puede omitir los primeros dos pasos.
1. | Cree una lista que contenga los identificadores de categoría. Para este ejemplo, asigne el nombre “color” a la lista y escriba cadenas para el color de ojos. Ponga los nombres de las categorías dentro de comillas para evitar que se interpreten como variables. |
2. | Cree la lista de resumen. Para este ejemplo, asigne el nombre “conteos” a la lista y escriba el conteo total de cada uno de los colores de ojos. |
3. | Seleccione cualquiera de las listas haciendo clic en la celda superior de la columna y presionando ▲. |
4. | En el menú Datos, seleccione Diagrama de Resumen. |
Se abre el cuadro de diálogo Diagrama de Resumen.
5. | De ser necesario, use la tecla Tab y las teclas de flecha para seleccionar las listas correctas para la Lista X y para la Lista de Resumen. |
6. | En el campo Desplegar en, seleccione cómo mostrar el diagrama de resumen en la aplicación Datos y Estadísticas. |
• | Seleccione Dividir página para colocar la gráfica en la mitad de la página actual. |
• | Seleccione Nueva página para agregar la gráfica en una página nueva. |
El diagrama de resumen aparece con los nombres de la lista en los ejes y un símbolo de diagrama de resumen en la esquina inferior izquierda de la ventana de la gráfica.
Nota: En este ejemplo, la Lista X contiene datos de cadena, de modo que el diagrama de resumen se muestra como gráfica de barras. Las cadenas de categoría de la lista se muestran debajo de las barras.