Puede copiar hasta 26 columnas y hasta 2500 filas de una hoja de cálculo de Excel® en una aplicación de Listas y Hoja de Cálculo.
|
1.
|
Arrastre el mouse para seleccionar los valores que desea copiar de la hoja de cálculo de Excel®. Para copiar una columna completa, haga clic en el identificador de columna en la parte superior de la columna. |
Nota: Si selecciona columnas no contiguas en la hoja de cálculo de Excel®, se pegarán como columnas contiguas en Listas y Hoja de Cálculo.
|
2.
|
Utilice el atajo de teclas estándar para copiar una selección. |
Windows®: Presione +.
Mac®: Presione “+.
|
3.
|
En Listas y Hoja de Cálculo, haga clic en la celda en la que desea pegar los datos. |
Si copia un rango de celdas, debe pegarlas de modo que la esquina superior izquierda del rango quede posicionada en la celda seleccionada. Se sobrescribirán los datos de esas celdas.
Windows®: Presione +.
Mac®: Presione “+.
Dispositivo portátil: Presione / V.
Nota: Los datos de categoría deben entrecomillarse (“ ”) después de pegar los datos.