Puede definir una columna como una lista de elementos del mismo tipo de datos. Después de definir una lista, puede enlazarla desde las aplicaciones de Gráficos y Geometría, Calculadora o Datos y Estadísticas, y desde otras instancias de la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo en el problema actual.
Nota: Listas y Hoja de Cálculo puede mostrar un máximo de 2500 elementos en una lista.
Para compartir una columna de datos, debe nombrarla como una variable de lista.
Nota: Evite definir variables que usen los mismos nombres que los utilizados para el análisis estadístico. En algunos casos, podría producirse un error.
Los nombres de variable utilizados para el análisis estadístico se presentan en la Guía de Referencia de TI‑Nspire™, bajo la entrada stat.results.
1. | Haga clic en la celda para moverse a la celda del nombre de la columna (la celda superior de la columna). |
— o —
Presione ▲ las veces que sea necesario.
2. | Escriba un nombre para la variable de lista y presione Ingresar. |
La columna ahora está disponible como una variable de lista para otras aplicaciones de TI‑Nspire™.
3. | Cree elementos en la lista de la misma manera que crearía datos en las celdas de una hoja de cálculo. Por ejemplo, puede escribir los datos en cada celda o usar una fórmula para generar una columna de datos. |
Notas:
• | Si una variable con el nombre que usted especificó ya existe en el problema actual, Listas y Hoja de Cálculo despliega un mensaje de error. |
• | Cuando selecciona la celda de fórmula de una columna en una lista, se muestra el nombre de la lista en una expresión similar a width:=. |
• | Las listas pueden contener elementos vacíos (indicados por “_”). |
• | Puede referirse a un elemento específico en una lista nombrada de la aplicación de Calculadora. Utilice el nombre de lista y la posición del elemento dentro de la lista. Por ejemplo, en una lista denominada Alturas, debe referirse al primer elemento como Alturas[1]. La expresión Alturas[2] se refiere al segundo elemento, y así sucesivamente. |
"Cómo enlazar una columna con una variable de lista existente" le permite ver y editar fácilmente los valores en la lista. La lista puede ser cualquier lista compartida en el problema actual y puede definirse en Gráficos y Geometría, Calculadora o cualquier instancia de Listas y Hoja de Cálculo.
Después de enlazar una columna con una lista, Listas y Hoja de Cálculo actualiza automáticamente cualquier cambio que haga en la lista con otras aplicaciones de TI‑Nspire™.
1. | Haga clic en la celda de fórmula (la segunda celda de la parte superior) de la columna que desea enlazar con la variable. |
2. | Escriba el nombre de la variable de lista que desea enlazar. |
— o —
Haga clic en la barra de herramientas (presione h en el dispositivo portátil), haga clic en Enlazar con y haga clic en la variable que desea enlazar.
3. | Presione Ingresar. |
La columna muestra los elementos de la lista.
Notas:
• | No puede enlazar con la misma variable varias veces en la misma página. |
• | Tenga precaución si enlaza con una variable del sistema. Hacer esto podría evitar que el sistema actualice dicha variable. Las variables del sistema incluyen ans y los resultados estadísticos (como stat.results, stat.RegEqn y stat.Resid). |
Cuando inserta un elemento en una lista, los elementos restantes se desplazan hacia abajo para crear espacio. Esto no afecta a ninguna otra columna.
▶ | Haga clic en Insertar > Insertar Celda. |
Cuando borra un elemento, los elementos de lista restantes se desplazan hacia arriba para ocupar el espacio que quedó libre. El desplazamiento hacia arriba solo afecta a la columna seleccionada.
1. | Haga clic en la celda del elemento que desea borrar. |
2. | Abra el menú de contexto de la celda y haga clic en Borrar Celda. |
Nota: Si presiona Borr. o Retroceso para eliminar el contenido de la celda, en lugar de borrar el elemento de la lista, se asigna el valor 0 (cero) al elemento. Los elementos de lista restantes no se desplazan.