Puede usar la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo para capturar información sobre los objetos en la aplicación de Gráficos y Geometría. Por ejemplo, podría llevar un registro de los cambios en el área de un triángulo al cambiar la longitud de un lado en la aplicación de Gráficos y Geometría.
Los valores capturados reemplazan los valores de la columna. Si lo prefiere, puede eliminar todos los datos de una columna antes de iniciar una nueva captura haciendo clic en la opción Borrar Datos del menú Datos.
| 1. | Asegúrese de que el valor de datos que desea capturar esté enlazado con un nombre de variable. |
| 2. | Haga clic en la celda de fórmula (la segunda celda desde la parte superior) de la columna en la que desea capturar los valores. |
Nota: Los valores capturados reemplazan los valores de la columna.
| 3. | Haga clic en Datos > Captura de Datos > Manual. |
Se inserta una expresión de captura en la celda de fórmula de la columna con var como marcador de posición para el nombre de la variable que capture.
| 4. | Reemplace las letras “var” con el nombre de la variable que desea capturar de Gráficos y Geometría. Por ejemplo, escriba área. |
La celda de fórmula ahora contiene una expresión similar a =capture(área,0).
Nota: El argumento “0” le indica a Listas y Hoja de Cálculo que desea activar cada captura manualmente.
| 5. | Presione Ingresar. |
| 6. | En la aplicación de Gráficos y Geometría, cambie el objeto con un valor medido almacenado como la variable (área, en este ejemplo) a la que se hace referencia en la expresión de captura de datos. |
| 7. | Cada vez que esté listo para capturar el valor actual del área, presione las teclas de captura. |
Windows®: Presione Ctrl+. (la tecla de punto).
Mac®: Mantenga presionado “ y presione . (la tecla de punto).
Dispositivo portátil: Presione / ^.
El valor de área actual se añade al final de la lista como un elemento de lista.
Cuando capture datos automáticamente, puede especificar que desea que las capturas se activen por:
| • | Cambios en la variable capturada solamente |
| • | Cambios en la variable capturada o variables adicionales |
Esta función le permite configurar varias columnas de capturas sincronizadas, como las coordenadas “x” e “y” de un objeto que desea mover.
| 1. | Borre los datos de todas las columnas que utilizará para los datos capturados. |
| 2. | Asegúrese de que los valores de datos que desea capturar estén enlazados con nombres de variables. |
| 3. | Haga clic en la celda de fórmula (la segunda celda desde la parte superior) de la columna en la que desea capturar los valores. |
| 4. | Haga clic en Datos >Captura de datos >Automático. |
Se inserta una expresión de captura en la celda de fórmula de la columna con var como marcador de posición para el nombre de la variable que capture.
| 5. | Reemplace las letras “var” con el nombre de la variable que desea capturar. Por ejemplo, escriba objpathX. O bien, puede seleccionar el nombre de la variable del menú Variables. |
La celda de fórmula ahora contiene una expresión similar a =capture(objpathX,1).
Nota: El argumento “1” le indica a Listas y Hoja de Cálculo que desea que las capturas se activen por el cambio de la variable.
| 6. | Si desea que la captura también se active por cambios en una o más variables adicionales, escriba una coma después de 1 y luego escriba el nombre de la variable o el nombre de una lista que especifique las variables. |
La celda de fórmula ahora contiene una expresión similar a =capture(objpathX,1,objpathY).
| 7. | Presione Ingresar para completar la fórmula. |
| 8. | Si captura varias columnas de datos sincronizados, configure las columnas adicionales. Por ejemplo, podría configurar una segunda variable de captura mediante =capture(objpathY,1,objpathX). |
| 9. | Cuando esté listo para capturar los valores, comience moviendo el objeto o inicie la animación que afecta dicho objeto en Gráficos y Geometría. |
Cada valor capturado se añade al final de la lista.
Cómo Capturar Datos Manualmente