Sie können unter mehreren Sensoren und Schnittstellen wählen, um Daten zu erfassen, während Sie die Vernier DataQuest™-Applikation mit der TI‑Nspire™ Software ausführen.
Mithilfe von Mehrkanal-Sensorschnittstellen können Sie mehr als einen Sensor gleichzeitig anschließen.
|
Beschreibung |
|
|
Texas Instruments TI‑Nspire™ Lab Cradle |
Dieser Sensor kann mit einem Handheld, einem Computer oder als eigenständiger Sensor verwendet werden. Mit dieser Sensorschnittstelle können Sie einen bis fünf Sensoren gleichzeitig anschließen und verwenden. Er kann im Labor oder an einem rechnerfernen Erfassungsort verwendet werden. Das Lab Cradle unterstützt zwei digitale Sensoren und drei analoge Sensoren. Das Lab Cradle unterstützt zudem Datenerfassungssensoren mit hoher Erfassungsrate, wie z. B. Handgriff-Pulsmonitore oder Blutdruckmonitore. Nach Verwendung des Lab Cradle als rechnerferner Sensor können Sie Daten auf ein Handheld oder einen Computer herunterladen. |
Einkanal-Sensorschnittstellen können an jeweils nur einen Sensor angeschlossen werden. Diese Sensoren verfügen entweder über einen Mini-USB-Anschluss für ein Handheld oder einen Standard-USB-Anschluss für einen Computer. Eine vollständige Liste der kompatiblen Sensoren finden Sie unter Kompatible Sensoren.
|
Beschreibung |
||||||||||
|
Vernier EasyLink® |
Diese Sensorschnittstelle wird mit Handhelds verwendet. Sie verfügt über einen Mini-USB-Anschluss, sodass sie direkt am Handheld angeschlossen werden kann. Schließen Sie Sensoren an Vernier EasyLink® an, um:
|
|||||||||
|
Vernier Go!Link® |
Diese Sensorschnittstelle wird mit Computern verwendet. Sie verfügt über einen Standardanschluss, sodass sie an einen Windows® oder Mac® Computer angeschlossen werden kann. Schließen Sie Sensoren an Vernier GoLink® an, um:
|
| • | Analoge Sensoren. Temperatur-, Licht-, pH- und Spannungssensoren sind analoge Sensoren, für die eine Sensorschnittstelle erforderlich ist. |
| • | Digitale Sensoren. Lichtschranken, Strahlungssensoren und Tropfenzähler sind digitale Sensoren. Diese Sensoren können nur mit dem TI‑Nspire™ Lab Cradle genutzt werden. |
| • | Direkt verbundene USB-Sensoren. Diese Sensoren werden direkt mit einem Handheld oder Computer verbunden und benötigen keine Sensorenschnittstelle. |
Nachfolgend sind einige Sensoren, die Sie mit einem Handheld verwenden können, aufgelistet.
|
Sensor |
Beschreibung |
|||||||||
|
Texas Instruments CBR 2™ |
Dieser analoge Sensor wird über den Mini-USB-Anschluss direkt an TI‑Nspire™ Handhelds angeschlossen. Er wird zur Untersuchung und Darstellung von Bewegungen verwendet. Dieser Sensor startet die Vernier DataQuest™-Applikation automatisch, wenn Sie ihn an ein Handheld anschließen. Die Datenerfassung beginnt, wenn Sie die Funktion „Bewegungsabstimmung“ aufrufen. Dieser Sensor erfasst bis zu 200 Signalwerte pro Sekunde. Verwenden Sie diesen Sensor, um
|
|||||||||
|
Vernier EasyTemp® Temperatursensor |
Dieser analoge Sensor wird über den Mini-USB-Anschluss direkt an TI‑Nspire™ Handhelds angeschlossen und wird zur Erfassung von Temperaturbereichen verwendet. Sie können Experimente entwickeln, um
|
Die folgende Tabelle enthält einige Sensoren, die Sie mit einem Computer verwenden können.
|
Sensor |
Beschreibung |
|||||||||
|
Vernier Go!Temp® Temperatursensor |
Dieser analoge Sensor wird am USB-Anschluss des Computers angeschlossen und wird zur Erfassung von Temperaturbereichen verwendet. Verwenden Sie diesen Sensor, um
|
|||||||||
|
Vernier Go!®Motion Bewegungssensor |
Dieser analoge Sensor wird am USB-Anschluss des Computers angeschlossen und wird zum Messen von Beschleunigung und Geschwindigkeit verwendet. Verwenden Sie diesen Sensor, um
|
Die folgenden Sensoren können mit der Vernier DataQuest™-Applikation verwendet werden.
| • | Beschleunigungsmesser 25g |
| • | 30-Volt-Spannungssonde |
| • | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser |
| • | Beschleunigungsmesser für niedrige Beschleunigungen |
| • | CBR 2™ – stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Handhelds her |
| • | Go!Motion® – stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Computers her |
| • | Extralange Temperatursonde |
| • | Temperatursonde aus Edelstahl |
| • | Oberflächentemperatursensor |
| • | Ionenselektive Ammoniakelektrode |
| • | Anemometer |
| • | Barometer |
| • | Blutdrucksensor |
| • | CO2-Gassensor |
| • | Ionenselektive Kalziumelektrode |
| • | Ladungssensor |
| • | Ionenselektive Chloridelektrode |
| • | Farbsensor |
| • | Leitfähigkeitssonde |
| • | Starkstromsensor |
| • | Stromsonde |
| • | Potentialdifferenzsonde |
| • | Digitaler Strahlungssensor |
| • | Sensor für gelösten Sauerstoff |
| • | Zweibereichs-Kraftsensor |
| • | EasyTemp® – stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Handhelds her |
| • | EKG-Sensor |
| • | Verstärker für Elektroden |
| • | Strömungssensor |
| • | Kraftplatte |
| • | Gasdrucksensor |
| • | Go!Temp® – stellt eine direkte Verbindung zum USB-Anschluss des Computers her |
| • | Hand-Dynamometer |
| • | Handgriff-Pulsmonitor |
| • | Messverstärker |
| • | Lichtsensor |
| • | Magnetfeldsensor |
| • | Schmelzstation |
| • | Mikrofon |
| • | Ionenselektive Nitratelektrode |
| • | O2-Gassensor |
| • | ORP-Sensor (ORP = Oxidationsreduktionspotential) |
| • | pH-Sensor |
| • | Sensor für relative Feuchtigkeit |
| • | Respirationsmonitorgürtel (Gasdrucksensor erforderlich) |
| • | Rotationsbewegungssensor |
| • | Salzgehaltsensor |
| • | Bodenfeuchtigkeitssensor |
| • | Lautstärkemessgerät |
| • | Spirometer |
| • | Thermoelement |
| • | TI-Licht – Verkauf nur zusammen mit CBL 2™ |
| • | TI-Temperatur – Verkauf nur zusammen mit CBL 2™ |
| • | TI-Spannung – Verkauf nur zusammen mit CBL 2™ |
| • | Tris-kompatibler pH-Flachsensor |
| • | Trübungssensor |
| • | UVA-Sensor |
| • | UVB-Sensor |
| • | Vernier-Konstantstromsystem |
| • | Vernier-Tropfenzähler |
| • | Vernier-Infrarotthermometer |
| • | Vernier-Bewegungsmelder |
| • | Vernier-Lichtschranke |
| • | Spannungssonde |
| • | Temperatursonde mit großem Messbereich |