Encontram-se aqui: Utilizar variáveis > Atribuir nomes a variáveis

Atribuir nomes a variáveis

Os nomes de variáveis e funções criadas têm de satisfazer as regras de atribuição de nomes que se seguem.

Nota: No caso improvável de criar uma variável com o mesmo nome da variável utilizada para análise estatística ou pelo calculador financeiro, pode ocorrer uma condição de erro. Se começar a introduzir o nome de uma variável que já esteja em utilização no problema actual, o software mostra a entrada a negrito para que saiba.

Os nomes das variáveis têm de corresponder a uma das formas xxx ou xxx.yyy. A parte xxx pode ter entre 1 e 16 caracteres. A parte yyy, se utilizada, pode ter entre 1 e 15 caracteres. Se utilizar a forma xxx.yyy, xxx e yyy são necessários; não pode iniciar ou terminar o nome de uma variável com um ponto final "."
Os caracteres podem ser compostos por letras, dígitos ou underscore (_). As letras podem ser as usadas nos EUA ou letras gregas (mas não P ou p), letras acentuadas e letras internacionais.
Não utilize c ou n da paleta de símbolos para construir o nome de uma variável, tal como c1 ou n12. Embora possam parecer letras, são tratados internamente como símbolos especiais.
Pode utilizar letras maiúsculas e minúsculas. Os nomes AB22, Ab22, aB22 e ab22 dizem respeito à mesma variável.
Não pode utilizar um dígito como o primeiro carácter de xxx ou yyy.
Pode utilizar dígitos de 0 a 9, letras dos EUA, a - z, letras latinas e gregas (mas não p) como índices (por exemplo, a2, qa, or h2o). Para introduzir um índice enquanto escreve o nome de uma variável, selecione nos Modelos matemáticos ou na barra de ferramentas de formatação.
Não utilize espaços.
Se pretender tratar uma variável como um número complexo, utilize o underscore no final do nome.
CAS: Se pretender tratar uma variável como um tipo de unidade (como _m ou _ft), utilize um underscore no início do nome. Não pode utilizar underscores sucessivos no nome.
Não pode utilizar um underscore no início do nome.
Não pode utilizar um nome previamente atribuído de uma variável, função ou comando, como Ans, min ou tan.

Nota: Para obter uma lista completa das funções do TI-Nspire™, consulte o Manual de Referência.

Os documentos e os objectos da biblioteca estão sujeitos a restrições de atribuição de nomes adicionais. Para obter detalhes, consulte a secção "Bibliotecas" da documentação.

Eis alguns exemplos:

Nomes das variáveis

Válido?

Minhavar, minha.var

Sim

Minha var, lista 1

Não. Contém um espaço.

a, b, b12, b12, c, d

Sim. Repare que as variáveis b12 e b12 são diferentes.

Log, Ans

Não. Previamente atribuído a uma variável ou função do sistema.

Registo1, lista1.a, lista1.b

Sim

3oTotal, lista1.1

Não. xxx ou yyy começa por um dígito.

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated