您在此處:「函數繪圖」應用程式 > 在「繪製方程式」中使用「文字」工具

在「繪製方程式」中使用「文字」工具

可在文字方塊中輸入 「x=」 或 「y=」 方程式,並將文字拖曳到軸上以繪圖。 可編輯方程式文字(如變更為不等式),但不能在 x= 和 y= 之間進行變更。

使用「文字」繪製「三角函數關係」

1. 動作 功能表中選取 文字
2. 按一下工作空間以放置文字方塊。
3. 輸入三角函數關係的方程式,如 x=sin(y)*2

4. 按下 輸入 以完成文字物件。
5. 將文字物件拖曳到軸上以繪製方程式。

使用文字繪製垂直或水平線

1. 動作 功能表中選取 文字
2. 按一下工作空間,放置文字方塊。
3. 輸入垂直線的方程式,如 x=4,或水平線,如 y=‑2。 按下 輸入 即完成繪圖。
4. 將文字物件拖曳到軸上以繪製方程式。

繪製直線後,可進行平移或旋轉。

從文字繪製不等式

可繪製含有 >、<、 運算子的不等式圖。 符合不等式條件的區域以陰影顯示。 如果繪製兩個有重疊區域的不等式,則重疊區域的陰影比任何一個單獨的不等式圖形更深。

1. 動作 功能表中選取 文字
2. 按一下工作空間以放置文字方塊。
3. 輸入不等式,如 x<2*sin(y)。 按下 輸入 以完成輸入。
4. 將文字物件拖曳到軸上以繪製不等式圖。

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated