quando si crea un nuovo documento, questo è costituito da una singola attività con un'unica pagina. È possibile inserire nuove attività e aggiungere pagine per ogni attività.
Un documento può contenere fino a 30 attività. Le variabili di ciascuna attività non sono influenzate dalle variabili in altre attività.
| ▶ | Nel menu Inserisci, selezionare Attività. —oppure— Fare clic sullo strumento Inserisci nella barra degli strumenti principale e selezionare Attività. |
Nel documento viene inserita una nuova attività con una pagina vuota.
Ogni attività può contenere fino a 50 pagine. Ogni pagina è costituita da un'area di lavoro in cui è possibile eseguire calcoli, creare grafici, acquisire e tracciare dati o aggiungere note e istruzioni.
| 1. | Fare clic su Inserisci > Pagina. —oppure— Fare clic sullo strumento Inserisci nella barra degli strumenti principale e selezionare Pagina. |
All'attività corrente viene aggiunta una pagina vuota e viene richiesto di scegliere un'applicazione per la pagina.
| 2. | Selezionare un'applicazione da inserire nella pagina. |
Le nuove attività sono denominate automaticamente come Attività 1, Attività 2, ecc. Per rinominare un'attività:
| 1. | se necessario, fare clic sullo strumento Ordinatore pagine nella Casella degli strumenti Documenti. |
| 2. | Fare clic sul nome dell'attività per selezionarla. |
| 3. | Nel menu Modifica, fare clic su Rinomina. |
| 4. | Digitare il nuovo nome. |
L'Ordinatore pagine consente di riordinare le attività all'interno di un documento. Se si sposta un'attività che non è stata ridenominata, la parte numerica del nome predefinito cambia per riflettere la nuova posizione.
| 1. | se necessario, fare clic sullo strumento Ordinatore pagine nella Casella degli strumenti Documenti. |
| 2. | Nell'Ordinatore pagine, ridisporre le attività trascinando ogni nome dell'attività nella nuova posizione. |
Suggerimento: per comprimere l'elenco di miniature delle pagine di un'attività, fare doppio clic sul nome dell'attività.
È possibile copiare un'attività all'interno dello stesso documento o copiarla in un documento diverso.
| 1. | se necessario, fare clic sullo strumento Ordinatore pagine nella Casella degli strumenti Documenti. |
| 2. | Fare clic sul nome dell'attività per selezionarla. |
| 3. | Nel menu Modifica, fare clic su Copia. |
| 4. | Fare clic nel punto in cui si desidera inserire la copia. |
| 5. | Nel menu Modifica, fare clic su Incolla. |
È possibile spostare un'attività all'interno dello stesso documento o spostarla in un documento diverso.
| 1. | se necessario, fare clic sullo strumento Ordinatore pagine nella Casella degli strumenti Documenti. |
| 2. | Fare clic sul nome dell'attività per selezionarla. |
| 3. | Nel menu Modifica, fare clic su Taglia. |
| 4. | Fare clic sulla nuova posizione dell'attività. |
| 5. | Nel menu Modifica, fare clic su Incolla. |
Per eliminare un'attività e le pagine corrispondenti da un documento:
| 1. | se necessario, fare clic sullo strumento Ordinatore pagine nella Casella degli strumenti Documenti. |
| 2. | Fare clic sul nome dell'attività per selezionarla. |
| 3. | Nel menu Modifica, fare clic su Elimina. |
Aggiunta di un'attività a un documento