Voi siete qui: Operazioni con documenti TI‑Nspire™ > Operazioni con le applicazioni

Operazioni con le applicazioni

La prima volta che si apre un nuovo documento o si aggiunge una nuova attività a un documento, selezionare un'applicazione da un menu.

La seguente illustrazione mostra come viene visualizzato nell'area di lavoro un documento contenente l'applicazione Foglio elettronico.

À

Nome documento. Le schede mostrano il nome di tutti i documenti aperti. Fare clic su un nome per renderlo il documento attivo.

Á

Dimensioni pagina. Mostra le dimensioni pagina del documento come Palmare o Computer. È possibile utilizzare il menu File di TI‑Nspire™ per convertire un documento da una dimensione pagina a un'altra.

Â

Contatore attività/pagina. Etichetta il numero dell'attività e il numero di pagina della pagina attiva. Ad esempio, un'etichetta 1.2 identifica l'attività 1, pagina 2.

Ã

Impostazioni. Fare doppio clic per visualizzare o modificare le impostazioni del documento per il documento attivo o per modificare le impostazioni del documento predefinite.

Ä

Modalità angolo. Mostra un'abbreviazione della modalità angolo (Gradi, Radianti o Gradi centesimali) in uso. Passare con il puntatore sull'indicatore per visualizzare il nome completo.

Å

Zoom. Attivo solo nell'anteprima Palmare (fare clic su Anteprima documento sulla barra degli strumenti e selezionare Palmare). Fare clic su e selezionare un valore di ingrandimentooppure fare clic sul pulsante Adatta alla finestra per fare in modo che l'anteprima del palmare si regoli automaticamente alle dimensioni della finestra..

Æ

Nitidezza. Attivo solo nell'anteprima Palmare (fare clic su Anteprima documento sulla barra degli strumenti e selezionare Computer). Fare clic su e selezionare un valore per aumentare o ridurre la nitidezza del testo e di altri elementi.

Operazioni con più applicazioni in una pagina

È possibile aggiungere sino a quattro applicazioni a una pagina. Quando si aggiungono più applicazioni a una pagina, il menu dell'applicazione attiva appare nella Casella degli strumenti Documenti. Per poter utilizzare più applicazioni contemporaneamente in una stessa pagina occorre:

modificare il layout di pagina per consentire la presenza simultanea di più applicazioni.
Inserire le applicazioni.

È possibile inserire più applicazioni contemporaneamente in una stessa pagina anche se è già presente un'applicazione attiva.

ClosedInserimento di più applicazioni in una pagina
ClosedScambio di applicazioni

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated