Le mode de collecte en fonction du temps capture automatiquement les données du capteur à intervalles réguliers.
| 1. | Connectez le ou les capteurs. |
Les noms des capteurs sont ajoutés automatiquement à la liste des capteurs.
| 2. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Nouvelle expérience. |
Cela supprime toutes les données et restaure tous les paramètres de compteur à leurs valeurs par défaut.
| 3. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Mode de collecte > en fonction du temps. |
| a) | Sélectionnez Vitesse ou Intervalle dans la liste déroulante, puis saisissez la vitesse (échantillons/seconde) ou l’intervalle (secondes/échantillon). |
| b) | Saisissez la durée de la collecte. |
Le nombre de points est calculé et affiché, en fonction de la vitesse et de la durée. Notez que la collecte de trop de points de données peut ralentir les performances du système.
| 4. | Modifiez les paramètres de capteur si nécessaire. |
| 5. | Cliquez sur Démarrer la collecte |
| 6. | Une fois les données recueillies, cliquez Arrêter la collecte |
L'exécution de l'ensemble des données est terminée.
Utilisez le mode de collecte des événements sélectionnés pour capturer des échantillons manuellement. Dans ce mode, chaque échantillon reçoit automatiquement un numéro d’événement.
| 1. | Connectez le ou les capteurs. |
Les noms des capteurs sont ajoutés automatiquement à la liste des capteurs.
| 2. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Nouvelle expérience. |
Cela supprime toutes les données et restaure tous les paramètres de compteur à leurs valeurs par défaut.
| 3. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Mode de collecte > Événements sélectionnés. |
La boîte de dialogue Configuration des événements sélectionnés s'affiche.
| - | Nom. Ce texte est visible dans la vue Mesure. Sa première lettre s'affiche comme variable indépendante dans la vue Graphique. |
| - | Unités. Ce texte s'affiche dans la vue Graphique avec le nom. |
| - | Moyenne sur 10 secondes. Cette option est en moyenne de dix secondes de données pour chaque point. |
| 4. | Modifiez les paramètres de capteur si nécessaire. |
| 5. | Cliquez sur Démarrer la collecte |
L'icône Garder la mesure courante
devient actif. La valeur actuelle du capteur apparaît au centre du graphique.
| 6. | Cliquez sur Garder la mesure courante |
Le point de données est tracé et la valeur actuelle du capteur apparaît au centre du graphique.
Remarque : Si vous avez sélectionné l'option Moyenne, un compte à rebours s'affiche. Lorsque le compteur atteint zéro, le système trace la moyenne.
| 7. | Continuez la capture jusqu’à avoir collecté tous les points de données souhaités. |
| 8. | Cliquez sur Arrêter la collecte |
L'exécution de l'ensemble des données est terminée.
Utilisez le mode de collecte des événements associés à une entrée pour capturer des échantillons manuellement. Dans ce mode, vous définissez la valeur indépendante pour chaque point que vous collectez.
| 1. | Connectez le ou les capteurs. |
Les noms des capteurs sont ajoutés automatiquement à la liste des capteurs.
| 2. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Nouvelle expérience. |
Cela supprime toutes les données et restaure tous les paramètres de compteur à leurs valeurs par défaut.
| 3. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Mode de collecte > Événements associés à une entrée. |
La boîte de dialogue Configuration des événements associés à une entrée s'affiche.
| - | Nom. Ce texte est visible dans la vue Mesure. Sa première lettre s'affiche comme variable indépendante dans la vue Graphique. |
| - | Unités. Ce texte s'affiche dans la vue Graphique avec le nom. |
| - | Moyenne sur 10 secondes. Cette option est en moyenne de dix secondes de données pour chaque point. |
| 4. | Modifiez les paramètres de capteur si nécessaire. |
| 5. | Cliquez sur Démarrer la collecte |
L'icône Garder la mesure courante
devient actif. La valeur actuelle du capteur apparaît au centre du graphique.
| 6. | Cliquez sur Garder la mesure courante |
La boîte de dialogue Événements associés à une entrée s'affiche.
| 7. | Entrez une valeur pour la variable indépendante. |
| 8. | Cliquez sur OK. |
Le point de données est tracé et la valeur actuelle du capteur apparaît au centre du graphique.
Remarque : Si vous avez sélectionné l'option Moyenne, un compte à rebours s'affiche. Lorsque le compteur atteint zéro, le système trace la moyenne.
| 9. | Répétez les étapes six à huit jusqu’à avoir collecté tous les points de données désirés. |
| 10. | Cliquez sur Arrêter la collecte |
L'exécution de l'ensemble des données est terminée.
Le mode d’acquisition Temporisation de la barrière lumineuse est uniquement disponible lorsque vous utilisez le capteur Vernier Photogate. Il peut chronométrer des objets qui passent par les portes ou des objets qui passent à l’extérieur des portes.
| 1. | Connectez le ou les capteurs Photogate. |
Les noms des capteurs sont ajoutés automatiquement à la liste des capteurs.
| 2. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Nouvelle expérience. |
Cela supprime toutes les données et restaure tous les paramètres de compteur à leurs valeurs par défaut.
| 3. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Mode de collecte > Temporisation de la barrière lumineuse. |
| 4. | Définissez les options de collecte. |
| 5. | Modifiez les paramètres de capteur si nécessaire. |
| 6. | Cliquez sur Démarrer la collecte |
| 7. | Une fois les données recueillies, cliquez Arrêter la collecte |
L'exécution de l'ensemble des données est terminée.
Le mode d’acquisition au compte-gouttes est uniquement disponible lorsque vous utilisez le capteur optique au compte-gouttes Vernier. Ce capteur peut compter le nombre de gouttes ou enregistrer la quantité de liquide ajouté pendant une expérience.
| 1. | Connectez le ou les capteurs au compte-gouttes. |
Les noms des capteurs sont ajoutés automatiquement à la liste des capteurs.
| 2. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Nouvelle expérience. |
Cela supprime toutes les données et restaure tous les paramètres de compteur à leurs valeurs par défaut.
| 3. | Dans le menu Expérience, sélectionnez Mode de collecte > Compte-gouttes. |
| 4. | Définissez les options de collecte. |
| 5. | Modifiez les paramètres de capteur si nécessaire. |
| 6. | Cliquez sur Démarrer la collecte |
| 7. | Une fois les données recueillies, cliquez Arrêter la collecte |
L'exécution de l'ensemble des données est terminée.
Collecter des données en fonction du temps