Una variable es un valor definido que se puede usar varias veces en un problema. Usted puede definir un valor o una función como una variable dentro de cada aplicación. Dentro de un problema, las variables se comparten entre las aplicaciones de TI‑Nspire™. Por ejemplo, usted puede crear una variable en la Calculadora y luego usarla o modificarla en Gráficos y Geometría o en Listas y Hoja de Cálculo dentro del mismo problema.
Cada variable tiene un nombre y una definición, y la definición se puede cambiar. Cuando usted cambia la definición, todas las ocurrencias de la variable en el problema se actualizan para usar la nueva definición. En el software TI‑Nspire™, una variable tiene cuatro atributos:
| • | Nombre - nombre definido por el usuario que se asigna cuando se crea la variable. |
| • | Ubicación - Las variables se almacenan en la memoria. |
| • | Valor - Número, texto, expresión matemática o función. |
| • | Tipo - Tipo de datos que se pueden almacenar como una variable. |
Nota: Las variables creadas con el comando Local dentro de una función o programa definido por el usuario no son accesibles afuera de esa función o programa.
Cómo enlazar valores en páginas
Cómo ajustar los valores de las variables con un control deslizante