Vous êtes ici: Application Graphiques > Accès à l’historique de Graphiques

Accès à l’historique de Graphiques

Pour chaque activité, le logiciel enregistre un historique des relations définies dans l’application Graphiques et Représentation graphique en 3D, comme les graphiques de fonctions f1 à f99 et les graphiques de fonction z1 à z99 en 3D. Vous pouvez également afficher et modifier ces éléments en utilisant les boutons de la ligne de saisie.

Affichage de l’historique

1. Appuyez sur Ctrl+G pour afficher la ligne de saisie.
2. Cliquez sur le bouton Menu de l’historique   sur la ligne de saisie.

Le menu s’affiche. Lorsque vous placez le curseur sur le nom d’un élément, son expression apparaît dans la ligne de saisie.

3. Sélectionnez le nom de la relation que vous souhaitez afficher ou modifier.
4. (Facultatif) Dans la ligne de saisie, utilisez les touches fléchées haut et bas pour faire défiler les relations définies du même type.

Affichage de l’historique des types de relations spécifiques

Utilisez cette méthode pour afficher ou modifier une relation définie qui n’apparaît pas dans le Menu de l’historique.

1. Dans le menu Entrée/Modification graphique, cliquez sur le type de relation. Par exemple, cliquez sur Polaire pour afficher la ligne de saisie de la prochaine relation en coordonnées polaires disponible.
2. Cliquez sur le bouton Menu de l’historique  , ou sur les touches fléchées haut et bas pour faire défiler les relations définies du même type.

 

© 2006 - 2014 Texas Instruments Incorporated