Graficar ecuaciones diferenciales
|
|
Línea de ingreso de EDO:
|
||||||||||||
|
|
Dispositivo deslizante agregado para ajustar coeficiente k de EDO |
||||||||||||
|
|
Campo de pendientes |
||||||||||||
|
|
Una curva de solución que pasa a través de la condición inicial |
Para graficar una ecuación diferencial:
| 1. | En la vista de gráficos, haga un punteo en Herramientas y vaya a Entrada de gráfico/Editar > Ecuación Dif. |
A la EDO se le asigna en forma automática un identificador, como "y1".
| 2. | Muévase al campo de relación e introduzca la expresión que define la relación. Por ejemplo, puede introducir -y1+0.1*y1*y2. |
| 3. | Introduzca la condición inicial para el valor independiente x0 y para y10. |
Nota: Los valores x0 son comunes para todas las EDO en un problema, pero solo se pueden introducir o modificar en la primera EDO.
| 4. | Haga un punteo en Editar Parámetros para establecer los parámetros del diagrama. Seleccione un Método de solución numérico y luego establezca los parámetros adicionales. Puede cambiar estos parámetros en cualquier momento. |
| 5. | Haga un punteo en OK. |
| 6. | Haga zoom en la ventana según sea necesario para ver gráfico. |
y vaya a
para establecer los parámetros del diagrama. Seleccione un Método de solución numérico y luego establezca los parámetros adicionales. Puede cambiar estos parámetros en cualquier momento.