Anschließen eines Taschenrechners als Remote-Tastatur

Für den TI-84 Plus CE-T Python Edition ist die SmartPad™ CE App verfügbar. So verwenden Sie den
TI-84 Plus CE-T Python Edition als Remote-Tastatur für TI-SmartView™ CE-T:

1. Die SmartPad™ CE App für den TI-84 Plus CE-T Python Edition ist auf dem Taschenrechner bereits vorinstalliert. Sollte sie sich nicht bereits auf Ihrem TI-84 Plus CE-T Python Edition befinden, kann die SmartPad CE App unter education.ti.com/84cetupdate heruntergeladen werden.
2. Schließen Sie den TI-84 Plus CE-T Python Edition über das mitgelieferte USB-Computerkabel an den Computer an.
3. Starten Sie TI-SmartView™ CE-T. Aktivieren Sie das TI-SmartView™ CE-T-Fenster, indem Sie darauf klicken.
4. Starten Sie die SmartPad™ CE App auf dem TI-84 Plus CE-T Python Edition. Drücken Sie [apps] und wählen Sie SmartPad™ CE aus dem Apps-Menü. Lesen Sie die Informationen auf dem Startbildschirm durch.

 

 

5. Durch Drücken der Tasten auf dem Taschenrechner werden die Tasten der Emulator-Tastatur in TI-SmartView™ CE-T gedrückt.
6. Um die App zu beenden und den Taschenrechner nicht mehr als Remote-Tastatur zu verwenden, trennen Sie das USB-Kabel vom Taschenrechner.
7. Funktioniert die Eingabe über die Remote-Tastatur nicht mehr, so kann es nötig sein, das USB-Kabel neu anzuschließen und die App erneut zu starten.

Hinweise:

Auf dem TI-84 Plus CE-T Python Edition, auf dem die SmartPad™ CE App ausgeführt wird, werden keine Berechnungen oder Graphen angezeigt. Der Taschenrechner dient währenddessen lediglich als USB-Tastatur für den Emulator.
Der TI-84 Plus CE-T Python Edition funktioniert als Remote-Tastatur, solange das TI-SmartView™ CE-T-Fenster eingestellt ist. Klicken Sie auf das TI-SmartView CE-T-Fenster, bevor Sie Tasten am Taschenrechner drücken.
Das TI-SilverLink-Kabel wird in TI-SmartView™ CE-T nicht unterstützt.

Themen-Links