Um die SmartPad™ CE App zu verwenden, benutzen Sie zum Anschließen nur das USB-Computerkabel aus dem Lieferumfang des TI-84 Plus CE-T Grafiktaschenrechners. Andere TI Connectivity-Kabel werden nicht unterstützt.
| • | Verbindungsmenü im Emulator – kein Senden/Empfangen möglich |
Die Verbindungsfunktion y 8 ist in den Emulatoren deaktiviert. Verwenden Sie zum Austausch von Dateien zwischen einem angeschlossenen Taschenrechner und einem Emulator den Taschenrechner-Explorer in TI Connect™ CE bzw. den Emulator-Explorer in TI-SmartView™ CE-T.
Ziehen Sie beim Übertragen zwischen dem Emulator-Explorer in TI-SmartView™ CE-T bzw. dem Taschenrechner-Explorer in TI Connect™ CE die Taschenrechner- oder Emulatordateien zuerst auf den Computer.
| • | Beenden des TEST MODE (Testmodus) am Taschenrechner |
TI-SmartView™ CE-T kann keine Dateien auf einen angeschlossenen Taschenrechner übertragen.
Nutzen Sie eine der nachstehenden Methoden, um die Prüfungsmodus-Einstellungen (PRÜFUNGSMODUS) zu beenden.
| - | Verbinden Sie ein CE mit der neuesten Version von TI Connect CE. Siehe education.ti.com/84cetupdate. |
| - | Wählen Sie Aktionen > Prüfungsmodus bei angeschlossenen CE-Rechnern beenden |
| - | Senden Sie eine Datei von einem an einen anderen Taschenrechner. |
| - | Stellen Sie eine Verbindung zur neuesten Version von TI Connect CE her und senden Sie eine Datei an einen/eine angeschlossene(n) Rechner |