M

mat4list()

mat4lis t(Matriz) Þlista

Devolve uma lista preenchida com os elementos em Matriz. Os elementos são copiados de Matriz linha por linha.

Nota: Pode introduzir esta função através da escrita de mat@>list(...) no teclado do computador.

max()

max(Valor1, Valor2) Þexpressão

max(Lista1, Lista2) Þlista

max(Matriz1, Matriz2) Þmatriz

Devolve o máximo dos dois argumentos. Se os argumentos forem duas listas ou matrizes, devolve uma lista ou matriz com o valor máximo de cada par dos elementos correspondentes.

max(Lista) Þexpressão

Devolve o elemento máximo em lista.

max(Matriz1) Þmatriz

Devolve um vector da linha com o elemento máximo de cada coluna em Matriz1.

Os elementos (nulos) vazios são ignorados. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

Nota: Consulte também min().

mean()

mean(Lista [, freList ]) Þexpressão

Devolve a média dos elementos em Lista.

Cada elemento de ListaFreq conta o número de ocorrências consecutivas do elemento correspondente em Lista.

mean(Matriz1 [, MatrizFreq ]) Þmatriz

Devolve um vector da linha da média de todas as colunas em Matriz1.

Cada elemento de MatrizFreq conta o número de ocorrências consecutivas do elemento correspondente em Matriz1.

Os elementos (nulos) vazios são ignorados. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

No Formato de vector rectangular:

median()

median(Lista[, ListaFreq])Þexpressão

Devolve a mediana dos elementos em Lista.

Cada elemento de ListFreq conta o número de ocorrências consecutivas do elemento correspondente em Lista.

median(Matriz1[, MatrizFreq])Þmatriz

Devolve um vector em linha com as medianas das colunas da Matriz1.

Cada elemento de MatrizFreq conta o número de ocorrências consecutivas do elemento correspondente em Matriz1.

Notas:

Todas as entradas da lista ou matriz têm de ser simplificadas para números.
Os elementos (nulos) vazios da lista ou matriz são ignorados. Para mais informações sobre os elementos vazios, consulte aqui.

MedMed

MedMed X,Y [, Freq] [, Categoria, Incluir]]

Calcula a recta média-médiay = (m·x+b)a partir das listas X e Y com a frequência Freq. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Todas as listas têm de ter a mesma dimensão, excepto para Incluir.

X e Y são listas de variáveis independentes e dependentes.

Freq é uma lista opcional de valores de frequência. Cada elemento em Freq especifica a frequência de ocorrência para cada ponto de dados X e Y correspondente. O valor predefinido é 1. Todos os elementos têm de ser números inteiros 0.

Categoria é uma lista de códigos de categorias numéricos ou de cadeias para os dados X e Y correspondentes.

Incluir é uma lista de um ou mais códigos de categorias. Apenas os itens de dados cujo código de categoria está incluído nesta lista são considerados no cálculo.

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.RegEqn

Equação da recta mediana-mediana: m·x+b

stat.m, stat.b

Parâmetros do modelo

stat.Resid

Resíduos da recta mediana-mediana

stat.XReg

Lista de dados na Lista X modificada utilizada na regressão com base nas restrições de Freq, Lista de categorias e Incluir categorias

stat.YReg

Lista de dados na Lista Y modificada utilizada na regressão com base nas restrições de Freq, Lista de categorias e Incluir categorias

stat.FreqReg

Lista de frequências correspondentes a stat.XReg e stat.YReg

mid()

mid(CadeiaDeOrigem, Início [, Contagem ]) Þcadeia

Devolve os caracteres Contagem a partir da cadeia de caracteres CadeiaDeOrigem, começando pelo número de caracteres Início.

Se Contagem for omitida ou maior que a dimensão de CadeiaDeOrigem, devolve todos os caracteres de CadeiaDeOrigem, começando pelo número de caracteres Início.

Contagem tem de ser | 0. Se Contagem = 0, devolve uma cadeia vazia.

mid(ListaDeOrigem, Início [, Contagem ]) Þlista

Devolve os elementos Contagem de ListaDeOrigem, começando pelo número de elementos Início.

Se Contagem for omitida ou maior que a dimensão de ListaDeOrigem, devolve todos os elementos de ListaDeOrigem, começando pelo número de elementos Início.

Contagem tem de ser | 0. Se Contagem = 0, devolve uma lista vazia.

mid(ListaDaCadeiaDeOrigem, Início [, Contagem ]) Þlista

Devolve as cadeias Contagem da lista de cadeias ListaDaCadeiaDeOrigem, começando pelo número de elementos Início.

min()

min(Valor1, Valor2) Þexpressão

min(Lista1, Lista2) Þlista

min(Matriz1, Matriz2) Þmatriz

Devolve o mínimo dos dois argumentos. Se os argumentos forem duas listas ou matrizes, devolve uma lista ou matriz com o valor mínimo de cada par dos elementos correspondentes.

min(Lista) Þexpressão

Devolve o elemento mínimo de Lista.

min(Matriz1) Þmatriz

Devolve um vector da linha com o elemento mínimo de cada coluna em Matriz1.

Nota: Consulte também max().

mirr()

mirr(TaxaDeFinanciamento, TaxaDeReinvestimento, CF0, ListaCF [, FreqCF ])

Função financeira que devolve a taxa de retorno interna modificada de um investimento.

TaxaDeFinanciamento é a taxa de juro que é paga sobre os montantes de cash flow.

TaxaDeReinvestimento é a taxa de juro em que os cash flows são reinvestidos.

CF0 é o cash flow inicial no momento 0; tem de ser um número real.

ListaCF é uma lista de montantes de cash flow após o cash flow inicial CF0.

FreqCF é uma lista opcional em que cada elemento especifica a frequência da ocorrência para um montante de cash flow agrupado (consecutivo), que é o elemento correspondente de ListaCF. A predefinição é 1; se introduzir valores, têm de ser números inteiros positivos < 10,000.

Nota: Consulte também irr(), aqui.

mod()

mod(Valor1, Valor2) Þexpressão

mod(Lista1, Lista2) Þlista

mod(Matriz1, Matriz2) Þmatriz

Devolve o primeiro módulo de argumentos do segundo argumento conforme definido pelas identidades:

mod(x,0) = x

mod(x,y) = x - y floor(x/y)

Quando o segundo argumento for diferente de zero, o resultado é periódico nesse argumento. O resultado é zero ou tem o mesmo sinal do segundo argumento.

Se os argumentos forem duas listas ou matrizes, devolve uma lista ou matriz com o módulo de cada par de elementos correspondentes.

Nota: Consulte também remain(), aqui

mRow()

mRow(Valor, Matriz1, Índice) Þmatriz

Devolve uma cópia de Matriz1 com cada elemento na linha Índice de Matriz1 multiplicado por Valor.

mRowAdd()

mRowAdd(Valor, Matriz1, Índice1, Índice2) Þmatriz

Devolve uma cópia de Matriz1 com cada elemento na linha Índice2 de Matriz1 substituído por:

Valor · linha Índice1 + linha Índice2

MultReg

MultReg Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

Calcula a regressão linear múltipla da lista Y nas listas X1, X2, , X10. Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Todas as listas têm de ter dimensões iguais.

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.RegEqn

Equação de regressão: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.b0, stat.b1, ...

Parâmetros de regressão

stat.R2

Coeficiente de determinação múltipla

stat.yLista

yLista = b0+b1·x1+ ...

stat.Resid

Resíduos da regressão

MultRegIntervals

MultRegIntervals Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]],ListaValX[,NívelC]

Calcula um valor y previsto, um intervalo de previsão de nível C para uma observação, e um intervalo de confiança de nível C para a resposta média.

Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Todas as listas têm de ter dimensões iguais.

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Variável de saída

Descrição

stat.RegEqn

Equação de regressão: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.y

Um ponto prevê: y = b0 + b1 · xl + ... para ListaDeValoresX

stat.dfError

Erro dos graus de liberdade

stat.CLower, stat.CUpper

Intervalo de confiança para uma resposta média

stat.ME

Margem de erro do intervalo de confiança

stat.SE

Erro padrão da resposta média

stat.LowerPred,

stat.UpperrPred

Intervalo de previsão para uma observação

stat.MEPred

Margem de erro do intervalo de previsão

stat.SEPred

Erro padrão para previsão

stat.bList

Lista de parâmetros de regressão, {b0,b1,b2,...}

stat.Resid

Residuais da regressão

MultRegTests

MultRegTests Y, X1[,X2[,X3,…[,X10]]]

O teste de regressão linear calcula uma regressão linear múltipla a partir dos dados fornecidos e fornece a estatística do teste F global e estatística do teste t para os coeficientes.

Um resumo dos resultados é guardado na variável stat.results (aqui).

Para mais informações sobre o efeito dos elementos vazios numa lista, consulte “Elementos (nulos) vazios” (aqui).

 

Saídas

Variável de saída

Descrição

stat.RegEqn

Equação de regressão: b0+b1·x1+b2·x2+ ...

stat.F

Estatística do teste F global

stat.PVal

Valor P associado à estatística F global

stat.R2

Coeficiente de determinação múltipla

stat.AdjR2

Coeficiente ajustado de determinação múltipla

stat.s

Desvio padrão do erro

stat.DW

Estatística Durbin-Watson; utilizada para determinar se a correlação automática de primeira ordem está presente no modelo

stat.dfReg

Graus de liberdade da regressão

stat.SSReg

Soma de quadrados da regressão

stat.MSReg

Quadrado médio da regressão

stat.dfError

Erro dos graus de liberdade

stat.SSError

Erro da soma de quadrados

stat.MSError

Erro do quadrado médio

stat.bList

{b0,b1,...} Lista de parâmetros

stat.tList

Lista da estatística t, um para cada coeficiente na bList

stat.PList

Lista de valores P para cada estatística t

stat.SEList

Lista de erros padrão para coeficientes na bList

stat.yLista

yLista = b0+b1·x1+ . . .

stat.Resid

Resíduos da regressão

stat.sResid

Resíduos normalizados; obtido através da divisão de um resíduo pelo desvio padrão

stat.CookDist

Distância de Cook; medição da influência de uma observação com base no residual e optimização

stat.Leverage

Medição da distância entre os valores independentes e os valores médios